This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620:CBOOT 常数

Guru**** 2381490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375899/lmr43620-cboot-constants

器件型号:LMR43620

工具与软件:

大家好、团队成员:

CBOOT 是否固定为100nF?
是否有确定此值的特定公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    有。 我们并未提供计算引导电容的公式、但为确保器件正常运行、建议的值为100nF。 过大的自举电容会导致器件需要很少的开关周期、过小的自举电容会导致器件没有足够的能量来正确驱动 FET。 请使用引导电容的建议值。  

    此致、

    Ridge