This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373029/power-management-forum

器件型号:LM7480

工具与软件:

你(们)好

我们在新项目中使用 LM7480作为输入电源保护。 我们是第一次设计 SMT、两个 PCBA 遇到 LM7480问题。 这两个 PCBA 可在首次加电时开启、但无法再次开启。 我们测量 LM7480的一些电压。

我们的原理图也位于下方。

上电后、HGATE 没有正确的电压。

一个故障 PCBA 在离开一周后可能会亮起。 另一个电路板需要返工新的 LM7480才能修复。

此 IC 无法正常工作的任何可能原因吗? 您还可以帮助我们审查我们的设计吗?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    我觉得原理图很好。

    1.您能解释更多有关您如何执行启动的信息吗? 有重负载吗?

    看起来 HGATE 未打开。

    HGATE FET 是否损坏? 通常在启动情况下、FET 会损坏、而控制器不会损坏。

    3. PCBA 在一周后是否正常工作?

    4.这是发生在2/2板,或其他板工作正常,这2是一个例外.

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    LM7480是我们的第一级。 我们的输入范围为9~18V、典型的输入电压为12V。 工作电流为1~2A、我们刚上电时、输入电容器的浪涌充电电流很高。 我使用电池或电源测量 Vin 和 Vin 电流(限制为3A)。

    五天

       

    电源  

    如果 LM7480不工作、则不存在电流。  

    根据测量结果、我们需要再次重新考虑 LM7480设计。 感谢您的提醒。

    2. FETS 未损坏。 我们重新设计新的 LM7480、电路板就可以打开。

    3.一个电路板可在一周后开启。 另一个板进行返工。 我们将已损坏的 LM7480交换到其他正常工作的电路板上、但它仍然无法打开。

    4.  请参阅3.

    安德森

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    感谢您提供的信息。

    通过问题4、我的意思是、您是只在2块电路板上体验过这种情况、还是您有超过2块电路板、而其他电路板正常工作? 这个故障是否可重复?

    另外、看起来您在启动时具有热插拔功能、对吧?

    您是否可以在 HGATE 上添加浪涌电流控制电路并再次测试。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    故障率约为5%(2/40)。 我们不能在其他良好的电路板上重现此问题。 我不确定根本原因。 这是我们第一次在设计中使用 LM7480。 我们需要您的建议和设计审查。 在我们的应用中、我们的单元直接连接到电池、并 通过热插拔启动。 我按照您的建议、在良好电路板的 HGATE 上添加电阻器和电容器、以改善浪涌电流。 结果如下所示。

    默认(电池)

    HGATE 上的47nF 和10 Ω 串联电阻

    已改善启动时间、但仍然存在很多纹波。 电容器负载为3.08mF、I SET 限值电流为3A。 根据公式、Cdvdt 可以为56nF。 您是否知道如何改善启动纹波? 如何选择 R1?

    谢谢

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    电阻器 R1的阻值应为~100欧姆

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    您能否将这些电容更改为0.1uF。 由于输入电源可能会下降并达到 UVLO、因此增加了不必要的电流尖峰。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    情况会变得更糟。 将 R1更改为100欧姆、将 C17039和 C17036更改为0.1uF。 我们的电路板无法导通。 HGATE 无法变为高电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    请分享以下信号。

    VIN、VS、VCAP、HGATE

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    新电路板和默认 BOM

    具有 47nF 和100 Ω 浪涌电路、 C17039和 C17036更改为0.1uF

    谢谢

    安德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    感谢波形。

    您可以在 RVS 路径中将10k 电阻器 DNP 并重试吗?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    我看到 VIN 经常下降 并达到 UVLO、源是什么? 是电池还是电源?

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    您是指移除 R17004? 我是否应该放置0欧姆电阻来代替10千欧姆电阻?

    它是12V 铅酸电池。 丢失来自电源线。 浪涌电流很高(~20A)。  很难在船用或汽车电源系统中避免这种情况。 我们是否应该移除 R17006?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    是的、我指的是 R17004。 这个电阻器的存在只是为了保持齐纳二极管的安全。 只有当 VIN 超过36V 时、该齐纳二极管才会发挥作用。  

    是的、您可以暂时禁用 UVLO 功能。 大多数情况下、控制器会不断复位、因此无法启动。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiven

    如果我们移除 R17004、LM7480将无法开启、因为 VS 输入引脚是电源输入。  

    我拆下  R17006。 LM7480正常工作。 看起来我们需要考虑跳过 UVLO 功能。

    第一节会有一些振铃。 是否正常?

    最后的问题。 数据表中有 输入 TVS。 它们是必需的吗? 如果我们没有这类器件、就仍然可以提供200V 未抑制负载突降保护。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anderson、您好!

    抱歉、我输入的内容不正确。 我想说短路 R17004、这是为了了解 VS 是否获得所需的电流。 我们不必再这样做了。 VIN 下降、导致 UVLO 是问题。 您在输入端看到的振荡是由热插拔引起的。 如果在振铃期间、我们超出了器件的绝对最大值、则可能会损坏器件。

    存在输入 TVS 以通过 ISO 脉冲1。 如果不需要进行测试、我们不需要放置任何 TVS。

    此致、

    Shiven Dhir