工具与软件:
你(们)好
我们在新项目中使用 LM7480作为输入电源保护。 我们是第一次设计 SMT、两个 PCBA 遇到 LM7480问题。 这两个 PCBA 可在首次加电时开启、但无法再次开启。 我们测量 LM7480的一些电压。
我们的原理图也位于下方。
上电后、HGATE 没有正确的电压。
一个故障 PCBA 在离开一周后可能会亮起。 另一个电路板需要返工新的 LM7480才能修复。
此 IC 无法正常工作的任何可能原因吗? 您还可以帮助我们审查我们的设计吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
我们在新项目中使用 LM7480作为输入电源保护。 我们是第一次设计 SMT、两个 PCBA 遇到 LM7480问题。 这两个 PCBA 可在首次加电时开启、但无法再次开启。 我们测量 LM7480的一些电压。
我们的原理图也位于下方。
上电后、HGATE 没有正确的电压。
一个故障 PCBA 在离开一周后可能会亮起。 另一个电路板需要返工新的 LM7480才能修复。
此 IC 无法正常工作的任何可能原因吗? 您还可以帮助我们审查我们的设计吗?
谢谢
您好、Shiven
LM7480是我们的第一级。 我们的输入范围为9~18V、典型的输入电压为12V。 工作电流为1~2A、我们刚上电时、输入电容器的浪涌充电电流很高。 我使用电池或电源测量 Vin 和 Vin 电流(限制为3A)。
五天
电源
如果 LM7480不工作、则不存在电流。
根据测量结果、我们需要再次重新考虑 LM7480设计。 感谢您的提醒。
2. FETS 未损坏。 我们重新设计新的 LM7480、电路板就可以打开。
3.一个电路板可在一周后开启。 另一个板进行返工。 我们将已损坏的 LM7480交换到其他正常工作的电路板上、但它仍然无法打开。
4. 请参阅3.
安德森
BR
您好、Shiven
故障率约为5%(2/40)。 我们不能在其他良好的电路板上重现此问题。 我不确定根本原因。 这是我们第一次在设计中使用 LM7480。 我们需要您的建议和设计审查。 在我们的应用中、我们的单元直接连接到电池、并 通过热插拔启动。 我按照您的建议、在良好电路板的 HGATE 上添加电阻器和电容器、以改善浪涌电流。 结果如下所示。
默认(电池)
HGATE 上的47nF 和10 Ω 串联电阻
已改善启动时间、但仍然存在很多纹波。 电容器负载为3.08mF、I SET 限值电流为3A。 根据公式、Cdvdt 可以为56nF。 您是否知道如何改善启动纹波? 如何选择 R1?
谢谢
安德森
Anderson、您好!
抱歉、我输入的内容不正确。 我想说短路 R17004、这是为了了解 VS 是否获得所需的电流。 我们不必再这样做了。 VIN 下降、导致 UVLO 是问题。 您在输入端看到的振荡是由热插拔引起的。 如果在振铃期间、我们超出了器件的绝对最大值、则可能会损坏器件。
存在输入 TVS 以通过 ISO 脉冲1。 如果不需要进行测试、我们不需要放置任何 TVS。
此致、
Shiven Dhir