Other Parts Discussed in Thread: TPS562242
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62160 主题中讨论的其他器件:TPS562242
工具与软件:
您好!
我的客户要求如下。
VIN = 5V
VOUT 可调节、为2.5V 或1.2V
I3074 (max)>= 1A
具有断续模式、以防止短路负载时发生热损坏。
TI 推荐哪些器件? 请介绍一些。
此致、
K.. 平野