This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:任何具有断续功能以防止热损坏的替代器件

Guru**** 2814275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375843/tps62160-any-alternative-device-having-hiccup-function-to-prevent-thermal-damage

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件:TPS562242

工具与软件:

您好!

我的客户要求如下。
VIN = 5V
VOUT 可调节、为2.5V 或1.2V
I3074 (max)>= 1A
具有断续模式、以防止短路负载时发生热损坏。

TI 推荐哪些器件? 请介绍一些。

此致、

K.. 平野