This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088-Q1:2节电池具备低输入电压能力

Guru**** 2814465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1373181/tps61088-q1-low-vin-capability-in-2-cell-battery

器件型号:TPS61088-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61088

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

 TPS61088的建议工作条件为2.7V 至12V。 我的客户希望检查  在61088启动后 VIN 降至1.2V 时、61088是否可以保持8V/6W 输出(最小10分钟)。  

我看到有一个参考设计(https://www.ti.com/lit/ug/tiduet0a/tiduet0a.pdf)。 在此设计中、当 VIN 降至2V 时、61088可以保持8V/1.6A 输出。 2V 足以满足3节缓冲器的要求。 但在2节镍氢电池中、最小电池电压将降至1.2V。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    我想看看 Vin 将连接在哪里? 1.2伏的电压? 或连接到其他高于2.7V 的电源?

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    原理图设计不是固定的。 因此、我们只想与您确认器件的功能、我们可以提供任何建议。  

    在本参考设计中、VIN 连接到 Vout。  

    谢谢!  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    如果 Vin 和 Vinder 可以分离且 Vin 高于2.7V、则可以在 Vinder 为1.2V 时工作。 但由于电压非常低、因此我们需要在工作台上进行双重确认。 确认可以在下周初完成。

    请注意、如果输入电压为1.2V、则器件将无法工作。

    此致

    Lei  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    感谢您的反馈。  

    Vin 和 Vinder 可以分离。 但是、不能使用高于2.7V 的额外电源来为 VIN 供电。 因此、请帮助确认在使用 Vout 时连接到 VIN、可以在 Vinductor 为1.2V 时工作。  

    请在准备好后与您分享结果。  

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    非常好。 调查结果将于下周初公布。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    该器件可在 Vin=1.2V 且 Vout=8V 0.75A 的条件下工作。

    该测试基于 EVM 参数。

    TPS61088Q1EVM-037评估模块用户指南(修订版 A)

    将 SVIN 与 Vout 连接并将 R1更改为316k

    此致、

    Fergus