Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS61088
工具与软件:
尊敬的 Expert:
TPS61088的建议工作条件为2.7V 至12V。 我的客户希望检查 在61088启动后 VIN 降至1.2V 时、61088是否可以保持8V/6W 输出(最小10分钟)。
我看到有一个参考设计(https://www.ti.com/lit/ug/tiduet0a/tiduet0a.pdf)。 在此设计中、当 VIN 降至2V 时、61088可以保持8V/1.6A 输出。 2V 足以满足3节缓冲器的要求。 但在2节镍氢电池中、最小电池电压将降至1.2V。
谢谢!
Ethan Wen