This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:开发铅酸电池充电器的技术支持请求

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370077/bq24450-technical-support-request-for-developing-lead-acid-battery-charger

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他器件:BQ25750、BQ25756、 BQ24650

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我目前正在针对特定应用开发铅酸电池充电器。 我们正在考虑使用德州仪器(TI)针对该项目的解决方案、并寻求您的专家指导、以确保实现最佳性能和可靠性。

项目规格

  • 电池类型: 铅酸
  • 输入电压: 40-60V 直流
  • 充电电压: 54V (升压电压)
  • 浮充电压: 53V
  • 恒定充电电流: 10a

我们正在寻找适合该应用的德州仪器(TI)组件的建议。 具体而言、我们需要在以下领域提供支持-

  1. 组件选择:
      • 可满足指定电压和电流要求的直流/直流转换器控制器建议。
      • 有关可用于高功率铅酸电池充电的任何评估模块或参考设计的信息。
    1. 配置和设置:

      • 有关配置所选元件以实现所需54V 升压电压和53V 浮充电压的详细指南。
      • 针对精密电压和电流调节所需的任何附加电路或元件的建议。
    2. 保护机制:

      • 提供有关实现过压、过流和短路保护等保护功能的指导。
    3. 铅酸电池充电优化:

      • 在铅酸电池充电应用中使用德州仪器(TI)解决方案时的具体注意事项或优化。
      • 有关在升压电压和浮动电压之间实现平稳转换的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd 您好、

    很抱歉耽误您的时间、我们将在明天的 CST 天下班前回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd 您好、

    我们有一个 BQ25750的铅酸电池充电器型号。 结果应该是4Q。 这是否适用于您的时间表?

    此 IC 与 BQ25750引脚对引脚兼容并具有直接电源路径。 您可以使用 BQ25750开发您的应用。

    请告诉我这是否适合您、我们将在下周早些时候获取有关该应用的更多信息。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的快速响应和提供初步指导。 有关即将推出的 BQ25750铅酸电池充电器型号的信息非常有用、对于我们的时间轴和项目需求而言似乎充满希望。

    如需进一步了解、您能否在以下领域提供更详细的信息和支持:

    1.元件选择:
    -您能否确认 BQ25750 (或其即将推出的型号)是否适合我们的40-60V 直流输入电压范围和我们的充电要求( 54V 升压电压、53V 浮动电压和10A 恒定充电电流)?
    -是否有其他组件或控制器,您推荐用于此应用,特别是高功率铅酸电池充电?

    2.配置和设置:
    -我们需要有关配置 BQ25750 (或其变体)以实现所需升压和浮动电压的详细指导原则。 非常感谢您提供任何应用手册或参考设计。
    -建议任何额外的电路或组件,以实现精确的电压和电流调节将是有价值的。

    3.保护机制:
    -您能否提供有关如何使用 BQ25750或其变体实现过压、过流和短路保护等保护功能的指导?
    -任何具体的考虑,以确保充电系统的安全和可靠性将是有帮助的。

    4、铅酸电池充电的优化:
    -在铅酸电池充电应用中使用德州仪器(TI)解决方案时、是否有任何具体的注意事项或优化?
    -实现升压电压和浮动电压之间平稳转换的技巧将是有益的。

    我们感谢您的支持、并期待您的详细指导、以确保我们的铅酸电池充电器开发取得成功。

    此致、
    Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd 您好、

    1.是的、BQ25750可以在30-60V 直流输入下工作、并以10A 电流为54V 电池充电。 铅酸型号应具有相同的输入和输出规格。 我不知道有任何其他 器件能够满足您的应用需求。  

    2.要获得所需的充电电压、需要更改 VFB 电阻分压器。 您可以参阅 BQ25756设计计算器、了解如何对此进行调节。

    3、充电器已经实现了过压、过流、短路保护。 过压保护由 ACOV/ACUV 分压器控制。 设计计算器还提供工具来帮助进行此设置。 过流保护默认处于启用状态、一旦电流检测电阻上的电压过高、就会激活。

    4. BQ25750的铅酸变体应在 恒流、吸收和浮空阶段之间自动、干净地转换。

    我们 还有其他一些材料可能会有所帮助。 我们有一份 BQ25750原理图检查清单: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322803/faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist

    这是指向设计计算器的链接。 此工具适用于 BQ2575X 系列或 BQ2585X 系列中的任何器件: www.ti.com/.../

    如果您对此器件有任何其他问题、请告诉我。

    此外、您 将使用充电器的电源路径并具有系统负载吗? 如果是、系统负载将是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您的详细响应以及确认 BQ25750可以满足我们的要求。 您有关调整 VFB 电阻分压器以及使用设计计算器的指导非常有用。

    为了确保我们充分了解实现方案并实现最佳性能、我们还有一些其他问题:

    1.印刷电路板和原理图设计文件

    您能否提供 e2e.ti.com/.../faq-bq25750-schematic-and-layout-checklist 的设计文件

    2.实现恒定电流条件

    我们将了解有关如何实现恒流充电条件的更多详细信息。 具体而言:

    • 配置步骤 :设置充电器以在大容量充电阶段保持恒定电流的分步说明或示例。
    • 监测和调整 :在操作过程中、如有必要、如何监控和调整充电电流。

    感谢您提供原理图检查清单和设计计算器链接。 这些工具会非常有用。 如果您认为任何其他与 BQ2575x 系列相关的文档、应用手册或包含设计文件的示例项目可能会对我们有所帮助、也请分享这些文档、

    我们期待您的指导和支持、以确保我们的铅酸电池充电器的成功设计和实施。

    此致、

    Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mohd 您好、

    1.可以。我们可以提供以下原理图和电路板设计文件:BQ25750_BQ25750.zip Design_Files

    2.可以通过两种方法来调节恒定电流值。 您可以更改 ICHG 引脚电阻器、也可以更改 ICHG 寄存器。 IC 将选择这两个值中的较低者。 这样会将充电电流调整到正确的值。

    为了进行监控和调节、我建议使用电池监测器来监控和保护电池。 您可以使用 MCU 来调节充电寄存器、关闭充电、启用 HiZ 模式或对充电电压进行微调。 如果您想让我在电池监测团队中反复推荐电池监测器、敬请告知。

    此外、IC 还具有一个引脚来读取热敏电阻的温度。 IC 将自动调节充电电压和充电电流以适应温度的变化。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    感谢您提供 BQ25750的信息和设计文件。 这将大大有助于我们的开发流程。 根据您的回答、我还有几个问题和请求:

    1、恒定电流调整

    感谢您介绍了调整恒流值的两种方法。 我们有几个后续问题:

    • ICHG 引脚电阻器 :您能否提供指导或示例计算为 ICHG 引脚选择适当的电阻器值,以将充电电流设置为10A ?
    • ICHG 寄存器配置 :有关如何通过软件配置 ICHG 寄存器以达到所需充电电流的说明或示例,我们正在使用 PIC18F26K80微控制器。

    2.反极性保护

    我们希望实现反极性保护电路、以保护电池和充电器。 您能否提供:

    • 《电路设计》 :实施反极性保护的推荐电路设计或示例。
    • 元件选择 :建议使用适合反极性保护的组件(例如 MOSFET、二极管)。

    3、系统负载集成

    关于系统负载:

    • 负载共享配置 :有效管理电池充电和系统负载之间的负载共享所需的任何具体注意事项或配置。

    4.电池监控

    我们希望集成一个电池监测器来监督和保护电池。 您能否邀请电池监测器团队的一员、为我们的应用推荐合适的电池监测器? 具体而言、我们需要:

    • 建议使用的电池监视器 :符合我们要求的合适部件号和功能。
    • 集成指南 :有关如何将电池监测器与 BQ25750和我们的 MCU 集成的信息。
    • 充电状态(SoC)和运行状况(SoH) :建议监控铅酸电池的 SoC 和 SoH,以及任何工具或 IC ,可以促进这一点。

    再次感谢您的帮助。 我们期待您的指导和支持、以确保我们的铅酸电池充电器的成功设计和实施。

    此致、

    Mohd Sahid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    BQ25750的该铅酸型号是否也能够处理锂离子/磷酸铁锂电池? 我想设计一款能满足所有这三种化学成分的电池充电器。 我看了 BQ24650、在充电方面、它看起来符合要求、但遗憾的是 BQ25750没有很多特性、例如电源路径控制、反向模式降压/升压等

    此致
    Jock

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jock、

    这种新的变体将仅用于铅酸。 但是、您可以使用 BQ25750并遵循以下链接中应用手册所述的相同概念来为铅酸电池充电。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua992 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jing、您知道会有所帮助。 我之前看过该应用手册、并希望这些手册同样适用于 BQ25750。 我还参阅了 BQ24650的另一份应用手册、该手册针对铅酸电池的充电电压添加了温度补偿、以便在不同温度下延长电池的运行状况。 您是否认为如果我还添加了此功能、这将使其在功能上非常接近仅限铅酸型号? 或者、是否有其他功能可以让新型号在进行上述外部修改后仍然更适合铅酸电池、而不是 BQ25750?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jock、

    新型号的区别在于、集成了所有这些铅酸电池的特定充电曲线、并可通过 I2C 进行配置。 具有应用手册中的权变措施概念的 BQ25750应能够实现相同的功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢 Jing 的信息。