This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:FCC 更新低

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM, BQSTUDIO, GPCRA0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351485/bq40z50-r2-fcc-update-is-low

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMBQSTUDIOGPCRA0、GPCRB

您好!

我按照建议将负载选择设置为1、并在进行充电和放电测试之前重新学习该设置。 我的设计容量是3000mA 160,但在充电过程中,我发现完全充电的 FCC 仍然略低300FCC -400mA 在放电过程中、我发现电池 SOC 在达到0%的-400mA 更新时也略低了300点。 但是、此时放电未达到我设置的2700mV 截止电压。 当我继续放电到截止电压时,我能够释放约2900mA 52的电力。 放电完毕后、充满电的电量仍然略低、持续了约1小时。 在插入充电器后,FCC 更新到大约2900mA No.150,但在完全充电后,FCC 更新仍然略低-400mA 我可以问一下、这种情况是否是配置错误? 虽然它可以放电关于2900mA 05,请帮我解决它。 谢谢!

e2e.ti.com/.../5895_5F00_v3.0.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我如何为此电量计获取 chemID 吗? 是否使用了 GPCCHEM 工具?

    此外、是否有可能从 bqStudio 接收到发生此事件的日志文件? 这将使我们能够更深入地研究这一问题。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我按照 TI 官方网站上提供的说明获取化学物质 ID、并且没有使用 GPCCHEM 工具。 附件是我使用 Battery Management Studio 获得的充电和放电数据、电池规格和化学物质 ID 信息。 请帮我解决这个问题。 谢谢!e2e.ti.com/.../0474.chemistry_5F00_ID_5F00_data.zipe2e.ti.com/.../5265.5895test_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发送这些文件、chemID 似乎已正确选择。

    我看到这款电量监测计已经完成了一个学习周期。 如果可能、您能否发送学习周期日志文件以便我们确认该器件?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我找不到任何以前的学习记录、但我希望您帮我确认我的配置文件是否有任何问题以及我的电池规格书是否与配置文件相冲突。 这样、我可以再次检索学习过程数据并将其提供给您进行分析。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅根据.gg 文件很难确定根本原因、但在浏览发送的文件后、450mA 上的电荷项逐渐变大。 通常建议将该值设置在 C/10和 C/100之间。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    大家好、我发现由于电压校准精度误差、我之前获得的化学 ID 不匹配良好。 这一次、我重新校准并检索到了一个新的化学 ID 7583、我从 TI 学习指导文档中学到了这一知识。 完成学习后、我导出了学习的 gg.csv 文件、发现烧录同一电池的化学 ID 和写入配置已重置、并且电池的充满电容量已更新为2768mA 我可以问一下、我的学习过程是否有任何问题? 请参阅随附的收集日志。 谢谢!e2e.ti.com/.../7823.chemistry_5F00_ID_5F00_data.zipe2e.ti.com/.../learn_5F00_data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    根据发送的文件、似乎学习周期已经成功完成。 如果可能、您能否将 GPCCHEM 工具提供的报告发送给您、以便我们检查 ChemID 是否合适?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅随附的化学 ID 报告。 此外、我想询问我的负载模式和负载选择设置是否存在任何问题、因为我使用场景的电流波动范围为4A 至15A?e2e.ti.com/.../56_5F00_new_5F00_id_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您发送 chemID 报告文件。 似乎已为该应用选择了正确的 chemID。

    如果可能、您能否尝试将恒定电流的负载模式更改为0、看看这会如何影响性能? 通常、仅当每个周期内的电流有较大波动时、我们才建议使用恒定功率。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我现在将把加载模式修改为0并再次学习。 另外、我可以问为什么在学习过程中充满电的容量更新也过低? 实际上、当放电达到截止电压时、就会释放超过2900mA 265伏的电量、对记忆中的电池进行充电和放电。 放电后、FCC 将更新2300mA 十六进制 您能帮助我通过学习数据解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个假期,没有人在办公室。 我们明天会回复您。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    在查看您过去发送的测试数据时、我也看到温度读数会变成一个非常高的值(将近50°C)。 您能更详细地说明当时发生了什么吗? 许多计算都会考虑温度、这也可能会导致电量计出现问题。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我从获得化学 ID 7583和学习数据中找不到任何接近50 °C 的数据、最高温度为30 °C。如果参考我最初要求的测试数据、温度达到50 °C 是由于我使用6A 电流在室温下放电、电池的温升符合电池的规格。 如果有任何问题、选择化学 ID 时是否出现错误? 我再次学习了负载模式设置为0且负载选择设置为7的情况。 请检查随附的数据是否有任何异常。 我已将导出的 gg.csv 文件写入另一个电池、发送重置命令后、FCC 为2828mA、健康率仅为94%。 这与学习过程中的实际充电和放电容量不一致。 请帮我找到问题。 谢谢!e2e.ti.com/.../load_5F00_mode_5F00_0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    以下是 TS1中先前发送的测试数据的温度读数:

    我认为对于 chemID、这应该没问题、因为已遵循将数据输入到 GPCCHEM 工具中的说明。

    如果可能、您能详细介绍一下应用程序的负载吗? 这样我们就可以更好地了解如何设置负载选择。

    负载在放电循环之间有多大的变化?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的使用场景适用于无人机、起飞前的放电电流约为600mA、起飞悬停期间的放电电流约为5000mA、快速飞行期间的平均12000mA、以及接近16000mA 的峰值电流。 这是产品的使用情况。 目前、我的学习结束后、使用1500mA Current charging 和6000mA discharge 进行测试。 测试结果表明、FCC 更新相对较小。 尽管计算 SOC 的放电容量为0%是正确的、但电压尚未达到截止电压。 继续放电、直到截止电压可能释放电池电芯的规格容量。 那么、估计无法释放更大容量的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的解释、下面是每个负载选择选项的说明:

    我认为第二种选项"电流放电周期开始时的当前平均负载"应根据上述说明进行测试。

    此外、对于负载选择/加载模式更改、 无需重新学习整个电池。 可以更改这些参数、然后运行 几个充电/静置/放电/静置周期应该能够显示差异。

    [报价 userid="603062" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351485/bq40z50-r2-fcc-update-is-low/5223543 #5223543"]尽管计算 SOC 将放电容量设为0%的正确方法是、电压尚未达到切断电压。 继续放电、直到截止电压可能释放电池电芯的规格容量。 那么、估计无法释放更多容量的原因是什么?

    在发送的文件中、Term Voltage 设置为5400mV、并且在日志文件中、电压读数确实达到该值。 如果您查看单个电池的电压、它们都变为低于2700mV、也会显示这种情况。  

    根据下表、电量监测计似乎看到了正确的通电量、因为该电池的设计容量为3000mA

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    你是对的。 正是因为充电和放电的容量符合电池规格,我对电池 FCC 的低更新有疑问。 低更新的原因是什么? 您是否有任何更好的改进建议? 或者需要什么进一步的数据来确认情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    在收到我们团队的理事会之后、他们还提出、在高负载情况下、FCC 可以以较低的值计算。 如果可能、您能否测试降低放电电流以查看这是否能够影响 FCC 计算的压降? 我知道您的应用将运行高负载、但它为我们提供了一个好的着手点。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在这里尝试了两节电池、编写了学习到的 gg.csv 文件并进行了重置。 完全充电容量更新为2909mA 320N,此时两个电池都已充满电。 6A 和3A 用于放电、6A 放电至 SOC 为0%。 电池的 FCC 更新为2601mA、其他3A 的 FCC 更新为2758mA H. 上述放电容量对应于负载表的实际放电容量数据、但我没有使用 Battery Management Studio 记录日志。 观察这一现象可以发现、低负载时 FCC 的更新高于高负载时的更新。 如果我们研究这方面、可以使用哪些方法来优化该问题。 您能否提供使用不同负载记录未来日志数据的优化建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是否可以在您的器件上启用 SMOOTH、并尝试再次以6A 和3A 电流查看 FCC 更新之间的差异? 我认为这有助于解决这个问题。 该位可在电量监测计的 IT Gauging Config 寄存器中找到。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的器件始终启用了 SMOOTH。 您可以查看我之前提供的 gg.csv 文件。 我的 IT Gauging Configuration 设置为0x56be。 我记录了1.5A 放电测试日志、发现 FCC 更新仅略低。 但是、电池电芯应支持6A 放电、以实现相同的放电容量。 请帮助根据日志进行分析。 谢谢!e2e.ti.com/.../1_5F00_5A_5F00_learn.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您发送日志文件、我们将对其进行研究。

    只是为了确认、在学习周期完成后、测量仪表上运行了多少个周期? 在前几个周期后、FCC 精度应该会提高、因为监测计可以更好地了解电池和周期类型。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已经测试了3A 放电的对数。 请参阅附件、以帮助比较1.5A 放电情况。 您是否需要优化相关参数或执行高电流周期学习?e2e.ti.com/.../3A_5F00_learn.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我在发送的日志和.gg 文件中看到正在使用"Max Average I Last Run"、其中没有先前的运行来比较 FCC 计算仿真的时间、因此可能会引发计算。 如果使用最后一次运行(0或7)负载选择之一、我认为应该完成多个充电-静置-放电周期才能了解其真正的准确性。 此外、在更改 Load Select 时、无需完成整个新学习周期、即可立即更改并测试这些参数。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我始终将负载选择设置为7、但我提供的日志数据未针对负载选择进行修改。 在进行充电放电循环测试之前、您是否希望我将负载选择设置为1? 我目前正在完成6A 的放电测试。 测试完成后、我将再次为您分析日志。 如果确认在测试之前需要将负载选择更改为1、我将再次进行测试并捕获日志数据。 此外,我可以问,在修改单元格项时是否有必要重新学习单元格项的值? 现在、我已将其设置为1

    e2e.ti.com/.../6A_5F00_learnzip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    是的、请尝试将负载选择更改为1、以便我们能够确定它是否能够改善所看到的结果。

    关于 CELL_TERM、该值用于确定是要使用单个电芯电压还是要使用整个电池包的电压来确定终止。 改变这将不需要重新学习单元格,你应该能够改变它并看到结果。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已检查发送给您的电池的6A 放电数据、发现 TrueFullChgQ 容量已首次从2858更新至2749。 更新的条件是温度随5 °C 的变化而变化。为什么它变化这么大? TrueFullChgQ 的后续更新具有相对较小的偏差、只有初始温度变化具有较大的偏差。 因此、当 SOC 达到0%时、我只释放了2710mA、但在放电至截止电压时、我能够释放2860mA H 稳定后、温度下降并更新为2947mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    当电量监测计计算 FCC 时、它会计入剩余容量计算。 剩余电量计算在特定的 OCV 测量点和温度点进行多种不同的计算。 由于温度不断变化、这可能会影响所见的测量结果。 有关如何计算这些值的更多信息、请参阅以下内容:

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在室温下提取出该电池的化学 ID 后、只在室温下进行了学习。 学习后、Update Status 值为0x0E。 我是否需要在高温下学习? 高温学习是否直接基于在室温下完成的学习而进行? 是否需要修改任何参数才能继续? 高温环境应该是多少摄氏度? 此外、我是否需要重新学习修改截止电压? 附件是负载选择为1的6A 放电数据。

    e2e.ti.com/.../load_5F00_select_5F00_1_5F00_6Azip.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    不、我认为在这种情况下没有理由针对高温进行重新学习。 如果可能、您可以使用下面的 GPCRA0工具并将报告发送给我们吗? 这样我们就能更好地了解应更改哪些参数以更好地优化 FCC 计算。 这还将让我们了解 Ra 表是否可能导致该问题。

    https://www.ti.com/tool/GPCRA0 

    此外、当项电压改变时、您无需重新学习。

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我根据要求提供了 GPCRA0工具所需的数据、然后它向我发送了一份数据副本。 报告指出我的化学 ID 不正确。 您能否帮助我分析后续步骤、以及我是否需要更换化学 ID 并再次检索数据?

    e2e.ti.com/.../5895_5F00_Gpca0.zipe2e.ti.com/.../5895_5F00_Gpca0_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    关于 ChemID、您能否将相同的数据输入到下面的 GPCCHEM 工具中、然后查看收到的结果是否有差异?

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将数据发送到了 GPCCHEM 工具、但显示所提供的报告有问题。 我使用典型的6A 放电、它似乎不符合获取化学 ID 的要求。 请确认是否需要重试。 此外、我遵循化学 ID 提取流程、并确认最佳化学 ID 为5895。 随附的 ls_chem_id.zip 是我根据化学品 ID 指南手册收集的数据、我通过 GPCCHEM 工具获取的报告是 ls_chem_id report.zip。 然后你让我将昨天发送给 GPCRA0工具的数据提交给 GPCCHEM 工具、我收到的报告是5895_GpcChem-report.zip。 具体细节请参阅附件。 另一个问题是、获得化学 ID 后、我只在室温下才知道。 学习后、Update Status 值为0x0E。 我是否需要在高温下学习? 对于学习步骤、是否有任何相关的指导?

    e2e.ti.com/.../ls_5F00_chem_5F00_id.zipe2e.ti.com/.../ls_5F00_chem_5F00_id_2D00_report.zipe2e.ti.com/.../5895_5F00_GpcChem_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我将它发送至 GPCCHEM 工具、但显示所提供的报告存在问题。 我使用典型的6A 放电、它似乎不符合获取化学 ID 的要求。 请确认是否需要重试。 此外、我遵循化学 ID 提取流程、并确认最佳化学 ID 为5895。 随附的 ls_chem_id.zip 是我根据化学品 ID 指南手册收集的数据、我通过 GPCCHEM 工具获得的报告是 ls_chem_id report.zip。[/报价]

    您的理解是正确的、GPCCHEM 工具要求放电率为电池组容量的 C/5、这可能会导致 GPCCHEM 工具在使用6A 时无法正常工作。 然而、对于 GPCRA0工具、这是应用中的最大速率、应为6A。

    此外、回顾 GPCRA0的原始数据、它表明您的配置只有1节串联电池。 您能确认吗? 如果电池节数较多、这可能是问题发生的地方。

    另一个问题是、获得化学 ID 后、我只在室温下学会了。 学习后、Update Status 值为0x0E。 我是否需要在高温下学习? 是否有关于学习步骤的任何相关指导?

    在低温或高温下配置电量计还可以使用其他工具、例如下面的 GPCRB 工具。  

    https://www.ti.com/tool/GPCRB 

    此致、

    Anthony Baldino

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说对、我的电池为2S1P。 将其更改为2后、我从 GPCRA0工具反馈中获得了正确的报告。 请回顾报告内容。 我导入了报告的 gg_out.csv 文件并进行了充放电测试。 是否有任何需要修改的项目? 两次测试后、发现电池 SOC 有5%的跳跃。 发生跳变的原因是达到了截止电压。 我使用个人上层计算机来捕获数据文件5757-20240614185406-Log.txt 中的日志数据。 如何优化跳跃现象?
    e2e.ti.com/.../5895_5F00_Gpca0_2D00_report-_2800_1_2900_.zipe2e.ti.com/.../5757_2D00_20240614185406_2D00_Log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的澄清、我很高兴 GPCRA0工具能够产生结果。

    如果可能、您能否向我发送或告知在将 gg_out.csv 编程到电量计之前使用了什么.gg 文件、以便我可以将结果与电量计进行比较?

    测试两次后、发现电池 SOC 发生5%的跳跃。 发生跳变的原因是达到了截止电压。 我使用个人上层计算机来捕获数据文件5757-20240614185406-Log.txt 中的日志数据。 如何优化跳跃现象?

    在查看该日志文件时、很难了解结构和操作数据。 如果可能、您能否对此提供更多见解?

    此致、

    Anthony Baldino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将发送。 我在编程 ggouts 之前使用的 GG 文件。 CSV、命名为 OLD_MEMORY_g.csv。 那么我可能知道 SOC 为什么跳过0、然后我发现我的充电项收尾电流设置为100mA。 如果我使用直流电源进行充电、我可以实现此值的恒压充电电流、但我的电池充电硬件决定将此值设置为400mA 以设置 Fc。 我只能在调试阶段使用直流电源、所以当使用充电设备为电池充电时、无法实现有效的充电终止。 我收集了有关实现有效充电终止、然后表示6A 放电的数据、但没有 SOC 跳跃现象。 此外、针对6A 放电的 FCC 更新是正确的。 我很开心。 最后、我想询问将充电期限恒流设置为400mA 会产生什么影响。 在进行进一步测试之前、我会进行必要的修改。

    e2e.ti.com/.../old_5F00_memory.gg.csve2e.ti.com/.../3323.5895_5F00_GpcA0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    我很高兴看到正在取得成果。

    GPCRA0工具似乎能够提供新的 Ra 表值、这也可能有助于减少 SOC 跳变。

    关于更改充电终止收尾电流、我可以看到的唯一问题是、如果较低、它可能以更快的速率达到充电终止、这通常是我们建议将此值设置为容量的 C/10和 C/100之间。

    此致、

    Anthony Baldino