This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25620:使用 OTG 为 MCU 供电

Guru**** 2137670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610333, BQ25620, TPS61032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375265/bq25620-using-otg-to-power-mcu

器件型号:BQ25620
主题中讨论的其他器件: TPS61032、TPS610333

工具与软件:

你(们)好、

目前、我正在为我的便携式设备设计电源电路。 我正在探索 BQ25620是否可以用于我的用例。 我看到 IC 有一个输出5V 电压的 OTG 升压转换器、这正是我所需要的、但我不确定 OTG 是否是按这种方式设计的? 我可以使用 SYS 的输出、但需要在外部对其进行升压、因此我想避免它。  

如果不可能、您可以建议一个类似的 IC、它具有可以馈入系统的合适的升压转换器吗?

有关我的项目的一些详细信息和要求:
- USB-C 供电(无 PD ),系统需要高达500 -1000 mA 的电流
-锂离子/锂聚合物电池~ó n 1000mA
- MCU 的输入电压额定值为5-17V

谢谢!