Other Parts Discussed in Thread: TPS610333, BQ25620, TPS61032
主题中讨论的其他器件: TPS61032、TPS610333
工具与软件:
你(们)好、
目前、我正在为我的便携式设备设计电源电路。 我正在探索 BQ25620是否可以用于我的用例。 我看到 IC 有一个输出5V 电压的 OTG 升压转换器、这正是我所需要的、但我不确定 OTG 是否是按这种方式设计的? 我可以使用 SYS 的输出、但需要在外部对其进行升压、因此我想避免它。
如果不可能、您可以建议一个类似的 IC、它具有可以馈入系统的合适的升压转换器吗?
有关我的项目的一些详细信息和要求:
- USB-C 供电(无 PD ),系统需要高达500 -1000 mA 的电流
-锂离子/锂聚合物电池~ó n 1000mA
- MCU 的输入电压额定值为5-17V
谢谢!