请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55330 工具与软件:
你(们)好
我建议 使用 TPS55330的 SEPIC 配置来配置电路。

纹波噪声在加载 Δ、后会 增加、并随着负载增加而增加
0.5A
1A
出现的毛刺应在相应的开关边沿上产生。 如何解释加载后的这种现象以及如何对其进行优化? 我试图将电感增加到10uH、这有效但不显著。 非常期待 TI 工程师的解答。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Bing:
请参阅此 AN:
通常、高尖峰是由寄生电感引起的。
最大限度地减小开关环路可以降低尖峰。
此致、
Fergus