This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:施加负载时、纹波噪声变大

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375969/tps55330-the-ripple-noise-becomes-larger-when-the-load-is-applied

器件型号:TPS55330

工具与软件:

你(们)好

我建议 使用 TPS55330的 SEPIC 配置来配置电路。

纹波噪声在加载 Δ、后会 增加、并随着负载增加而增加

 0.5A

 1A

出现的毛刺应在相应的开关边沿上产生。 如何解释加载后的这种现象以及如何对其进行优化? 我试图将电感增加到10uH、这有效但不显著。 非常期待 TI 工程师的解答。

谢谢