主题中讨论的其他器件: LM5170
工具与软件:
我撰写的是有关 LM5170-Q1电流控制器的问题。 LM5170-Q1 以升压模式运行、并在下述配置中启用一个通道:
- 方向:0 (0V)
- EN1:1 (5V)
- EN2:0 (0V)
- UVLO:1 (5V)
- 可选:1 (5V)
- DT_ADJ:PWM 信号0-5V、10kHz、11%占空比
- ISETD:PWM 信号0-5V、10kHz、32%占空比
在本例中、第一个通道上的输出 PWM 约为14%和83%。 问题是、即使在负载下(50欧姆、20V、LV)、也无法更改占空比。 我还注意到、在 COMP1引脚上、在28%的占空比下有~0.44V 的电压、它在29%的占空比下迅速增加到~6.4V。 我附上了一个包含 LM5170-Q1连接的原理图。 使用 HMSR-30SMS LEM 传感器实现电流测量。
此致