This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1仅以单个固定占空比运行

Guru**** 2538090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371729/lm5170-q1-lm5170-q1-operates-only-at-a-single-fixed-duty-cycle

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

工具与软件:

我撰写的是有关 LM5170-Q1电流控制器的问题。 LM5170-Q1 以升压模式运行、并在下述配置中启用一个通道:

  • 方向:0  (0V)
  • EN1:1  (5V)
  • EN2:0  (0V)
  • UVLO:1 (5V)
  • 可选:1  (5V)
  • DT_ADJ:PWM 信号0-5V、10kHz、11%占空比
  • ISETD:PWM 信号0-5V、10kHz、32%占空比

在本例中、第一个通道上的输出 PWM 约为14%和83%。 问题是、即使在负载下(50欧姆、20V、LV)、也无法更改占空比。 我还注意到、在 COMP1引脚上、在28%的占空比下有~0.44V 的电压、它在29%的占空比下迅速增加到~6.4V。 我附上了一个包含 LM5170-Q1连接的原理图。 使用 HMSR-30SMS LEM 传感器实现电流测量。

此致

e2e.ti.com/.../lm5170_5F00_and_5F00_current_5F00_meas.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    我不太明白您的问题。

    输入和输出电压是多少? 电流是多少?

    您提到  LM5170-Q1 在升压模式下运行、"50欧姆、20V in LV"是什么意思?

    28%是什么、而29%的占空比是多少?

    您能否共享一些波形?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    未专门设置输出电压、给定的输入电压为20V。 电流是由在电子负载电阻器(50欧姆)上设置的给定输出电阻产生的。 LV 表示升压电路的输入(低电压)。 相应地、高压意味着升压输出。 我将在附件中附加一些图片和波形。  照片1显示了在没有转换器负载的情况下启动控制后晶体管上的栅极信号。



    应用于下部晶体管的 PWM 占空比约为14.7%。 这无法通过 ISETD 输入端的占空比进行更改。 在升压电路输入端施加20V 电压后、下晶体管的 PWM 占空比也会处于大约14%的类似水平、而这无法通过 ISETD 的占空比进行更改。  图2显示了下晶体管的栅极信号和电感器电流波形。 蓝色通道未连接。



    我将输入电压增加到了48V、仍然保持不变-无法改变晶体管的占空比。  图3和4显示了示波器波形以及在接收器处获得的值。





    可以说、电路运行良好、但仅在一个不可更改的占空比值下运行。

    此致、

    Łukasz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    要将 LM5170配置为恒流模式、 在 CCM 中、占空比将由输入/输出电压比决定。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明一下? 这是否是由于数据表中的 HV 输出未连接至 Vin 输入导致的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    您能告诉我输入/输出电压和电流是多少吗? 负载是多少?

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    在第一种情况下、输入电压为20V、输出为23.4V。 电流为0.46A
    在第二种情况下、输入电压为48V、输出电压为56.38V、电流为0.56A。 你也可以在屏幕上看到这个,我已经发送。

    此致、

    Łukasz μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    在 CCM 中、占空 比由输入/输出电压比决定。  您可以计算这两种情况下的占空比。

    由于23.4/20=1.17、56.38/48=1.175、因此在这两种情况下您应该具有相似的占空比。

    此致、

    Feng Ji.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    您能否解释一下如何 LM5170设置不同的模式下工作? 我想使用 ISETD 引脚上的 PWM 设置输出的占空比。
    此致、Łukasz Maksimowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukasz:

    直接控制占空比没有意义。

    您需要恒压运行还是恒流运行?

    您可以参阅 LM5171EVM 用户指南。

    此致、

    Feng Ji.