Thread 中讨论的其他器件: BQ25758
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ25756充电器控制器和 STM32L562CET6微控制器进行一个项目。 您能否说明需要哪些寄存器设置来控制 输出电流 和 电压 优势是什么? 我需要通过 I2C 通信对这些参数进行可编程控制。 如需任何有关寄存器配置或特定文档指针的指导、我们将不胜感激。
数据表中的信号段。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ25756充电器控制器和 STM32L562CET6微控制器进行一个项目。 您能否说明需要哪些寄存器设置来控制 输出电流 和 电压 优势是什么? 我需要通过 I2C 通信对这些参数进行可编程控制。 如需任何有关寄存器配置或特定文档指针的指导、我们将不胜感激。
数据表中的信号段。

您好!
[报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371530/bq25756-controlling-output-current-and-voltage-of-the-charger-controller-chip/5243702 #5243702"]
--> 1.这上面的寄存器你提到设置充电电压 ,但看说明,所以这里的范围:1504mV-1566mV(0h-1Fh ) 所以这里电压值范围是非常小的,所以我不得到它,我需要设置哪个值,如果要12V 电池输出? 我真的很困惑,请你澄清一下吗?
--->2.如果我成功设置了充电器电压限值,我能测量出低于图片箭头所说的电压值吗? 是否可以在不连接电池的情况下测量电压值?

我的问题:
1.上面的寄存器您提到要设置充电电压 、但看一下说明、所以这里的 范围:1504mV-1566mV(0h-1Fh)所以电压值范围很小、所以我没有得到它、如果需要12V 电池输出、需要设置哪个值? [报价]您的答案:
[报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371530/bq25756-controlling-output-current-and-voltage-of-the-charger-controller-chip/5245785 #5245785"]您将需要在 FB 引脚上使用分压器以将充电器设置为正确的电压。 FB 寄存器可让您进行微调、以便以精确的电压为电池充电。
[报价]我理解我们可以通过 FB 寄存器改变小幅调整来改变电压,但在值描述范围:1504mV-1566mV,但如果我需要设置充电电压5V 和12V 我需要如何改变 FB 寄存器的值?
实际上、我不明白值设置、因为我更改了该寄存器的值、并测量了电压、但我没有看到任何重大的电压变化。
您好、Sankar、
为了确保我正确理解您、您想以5V 和12V 的电压充电? 有几种方法可以做到这一点。
第一个是改变 FB 电阻分压器电阻。 您可以使用数字电位器来实现该目的。
第二种方法是使用 BQ25758。 BQ25758是一款0V 至60V 直流/直流转换器、具有恒压模式和恒流模式。 如果您需要为各种电池电压和化学物质充电、则使用 BQ25758可能是最佳选择。 不过、要为电池充电、需要来自主机的更多编程命令。 BQ25758没有预充电或终止功能。
此致、
埃森·加洛韦
-->如何实现这一点、以及 需要哪些编程命令? 有没有这方面的演示? 在您提供 FreeRTOS BQ25756演示之前、在该演示中、如果帮助是指我需要使用哪一个?