This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:控制充电器控制器芯片的输出电流和电压?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371530/bq25756-controlling-output-current-and-voltage-of-the-charger-controller-chip

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758

工具与软件:

您好!  

我正在使用 BQ25756充电器控制器和 STM32L562CET6微控制器进行一个项目。 您能否说明需要哪些寄存器设置来控制 输出电流 电压 优势是什么? 我需要通过 I2C 通信对这些参数进行可编程控制。 如需任何有关寄存器配置或特定文档指针的指导、我们将不胜感激。

数据表中的信号段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要设置哪个寄存器、例如电池输出:12V 和5A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    输出电压由 FB 上的分压器设置。 不过、您可以更改 FB 寄存器来获得更精确的电池充电电压。

    电流由 ICHG_REG 设置。 您可以在数据表中查找如何对其进行写入。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371530/bq25756-controlling-output-current-and-voltage-of-the-charger-controller-chip/5243702 #5243702"]
    输出电压由 FB 上的分压器设置。 不过、您可以更改 FB 寄存器来获得更精确的电池充电电压。
    [报价]

    --> 1.这上面的寄存器你提到设置充电电压 ,但看说明,所以这里的范围:1504mV-1566mV(0h-1Fh ) 所以这里电压值范围是非常小的,所以我不得到它,我需要设置哪个值,如果要12V 电池输出? 我真的很困惑,请你澄清一下吗?

    --->2.如果我成功设置了充电器电压限值,我能测量出低于图片箭头所说的电压值吗? 是否可以在不连接电池的情况下测量电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    1.您需要在 FB 引脚上使用分压器将充电器设置为正确的电压。 FB 寄存器可让您进行微调、以便以精确的电压为电池充电。

    2.是的,你可以这样做。 要测量充电器的充电电压、建议设置 EN_TERM=0。 这样可以防止充电器在达到正确的电池电压时终止、并使测量充电电压变得更容易。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题:

    1.上面的寄存器您提到要设置充电电压 、但看一下说明、所以这里的 范围:1504mV-1566mV(0h-1Fh)所以电压值范围很小、所以我没有得到它、如果需要12V 电池输出、需要设置哪个值? [报价]

    您的答案:

    [报价 userid="454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371530/bq25756-controlling-output-current-and-voltage-of-the-charger-controller-chip/5245785 #5245785"]您将需要在 FB 引脚上使用分压器以将充电器设置为正确的电压。 FB 寄存器可让您进行微调、以便以精确的电压为电池充电。
    [报价]

    我理解我们可以通过 FB 寄存器改变小幅调整来改变电压,但在值描述范围:1504mV-1566mV,但如果我需要设置充电电压5V 和12V 我需要如何改变 FB 寄存器的值?

    实际上、我不明白值设置、因为我更改了该寄存器的值、并测量了电压、但我没有看到任何重大的电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    为了确保我正确理解您、您想以5V 和12V 的电压充电? 有几种方法可以做到这一点。

    第一个是改变 FB 电阻分压器电阻。 您可以使用数字电位器来实现该目的。

    第二种方法是使用 BQ25758。 BQ25758是一款0V 至60V 直流/直流转换器、具有恒压模式和恒流模式。 如果您需要为各种电池电压和化学物质充电、则使用 BQ25758可能是最佳选择。 不过、要为电池充电、需要来自主机的更多编程命令。 BQ25758没有预充电或终止功能。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价用户 id="45454523" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371530/bq25756-controlling-output-current-and-voltage-of-the-charger-controller-chip/5248205 #5248205"]第二个是使用 BQ25758。 BQ25758是一款0V 至60V 直流/直流转换器、具有恒压模式和恒流模式。 如果您需要为各种电池电压和化学物质充电、则使用 BQ25758可能是最佳选择。 不过、要为电池充电、需要来自主机的更多编程命令。 BQ25758没有预充电或终止功能。

    -->如何实现这一点、以及 需要哪些编程命令? 有没有这方面的演示? 在您提供 FreeRTOS BQ25756演示之前、在该演示中、如果帮助是指我需要使用哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    感谢您耐心等待。 我从办公室出来的星期四和星期五。

    我们目前没有 BQ25758的驱动程序。 BQ25758和 BQ25756具有非常相似的寄存器。 您应该能够修改 FreeRTOS BQ25756 驱动程序、从而使用 BQ25758的不同寄存器。

    此致
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以做同样的事情、 使用 BQ25756充电器控制器来实现0V-60V 直流  /直流转换器吗 ?因为这是要求、我已经使用 VFB_REG 寄存器在 FB 上尝试了一些调节分压器、我需要使用 BQ25756充电器控制器来更改输出电压和电流、如5V/2A 和12V/5A、您可以为我提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sankar、

    BQ25756上的 FB 寄存器无法提供足够的调节来将电池充电电压从5V 更改为12V。 要使用 BQ25756、您将必须找到一种方法来更改电路板上分压器的电阻。 您可以使用数字电位器或一组 FET 来改变电阻。

    您还可以使用 BQ25758。

    此致、
    埃森·加洛韦