请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS548A28 工具与软件:
嗨、团队:
客户正在使用我们的 TPS548A28、但他们发现抖动过大(>40%)、因此他们尝试将遥感电阻从0.1uF 增加到0.47uF、可以实现。 使用0.47 μ F 电容器是否存在风险? 有没有减少抖动的通用方法?


尼森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nison:
这应该不会有任何问题。 他们是否发现了任何问题? 这通常取决于抖动类型及其所使用的电路板布局。
下面是与此相关的应用手册: 并非所有抖动都是完全一样的(修订版 A)(TI.com)
此致!
Ryan