工具与软件:
您好!
我有 BQ25756EVM。 在启动电路板期间、我能够通过超过8A 的电流进入电路板、同时执行用户手册中概述的"2.4.2设备-使用 CV 负载"(输入电源设置为10V)中所述的过程。 我测量的输入电流为9.90A。 电路板上的任何内容都未修改、EN_ILIM_HIZ_PIN 寄存器设置为1。 当我将输出电流限值增加至8A 时、我能够测量到20A 的输入电流。 在我看来、当前功能已禁用、但 JP10已安装。 软件电流限制功能符合预期。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我有 BQ25756EVM。 在启动电路板期间、我能够通过超过8A 的电流进入电路板、同时执行用户手册中概述的"2.4.2设备-使用 CV 负载"(输入电源设置为10V)中所述的过程。 我测量的输入电流为9.90A。 电路板上的任何内容都未修改、EN_ILIM_HIZ_PIN 寄存器设置为1。 当我将输出电流限值增加至8A 时、我能够测量到20A 的输入电流。 在我看来、当前功能已禁用、但 JP10已安装。 软件电流限制功能符合预期。
嗨、Spencer、
当您的意思是将输出电流限制增加到8A 时、是否意味着您在用户指南第8页(2.4.1设备设置)的步骤1中将电源#1的电流限制增加到8A?
您能否检查 EVM 板上的输入感应电阻值? 是2m Ω 还是5m Ω? 假设这为2m Ω、EVM 的 ILIM_HIZ 电阻器 R66 = 2.49k Ω。 KILIM= 50 A μ A、kΩ 电流限制= Kilim/RILIM=20A。 默认寄存器设置也为20A。 这意味着实际使用的电流限制为20A。