This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:硬件输入电流限制不将输入电流限制为8A

Guru**** 2528620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375785/bq25756evm-hardware-input-current-limit-is-not-limiting-input-current-to-8a

器件型号:BQ25756EVM

工具与软件:

您好!

我有 BQ25756EVM。 在启动电路板期间、我能够通过超过8A 的电流进入电路板、同时执行用户手册中概述的"2.4.2设备-使用 CV 负载"(输入电源设置为10V)中所述的过程。 我测量的输入电流为9.90A。 电路板上的任何内容都未修改、EN_ILIM_HIZ_PIN 寄存器设置为1。 当我将输出电流限值增加至8A 时、我能够测量到20A 的输入电流。 在我看来、当前功能已禁用、但 JP10已安装。 软件电流限制功能符合预期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Spencer、

    当您的意思是将输出电流限制增加到8A 时、是否意味着您在用户指南第8页(2.4.1设备设置)的步骤1中将电源#1的电流限制增加到8A?

    您能否检查 EVM 板上的输入感应电阻值? 是2m Ω 还是5m Ω? 假设这为2m Ω、EVM 的 ILIM_HIZ 电阻器 R66 = 2.49k Ω。 KILIM= 50 A μ A、kΩ 电流限制= Kilim/RILIM=20A。 默认寄存器设置也为20A。 这意味着实际使用的电流限制为20A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    是的、我将电流限制从8A 增加到了25A 左右。 当我将电流限制设置为8A 时、充电器欠压、因此我增大了它。  

    我看到问题了。 原理图和文档使 R2看起来像是5m Ω 电阻器;但是 BOM 表明它是2m Ω 电阻器、而我测得的电阻器是2m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Spencer、

    为与感应电阻器值混淆感到抱歉。 是的、我们提前发布了具有2m Ω 检测电阻的 EVM、并在最新版本中更新为5m Ω、以符合我们的 PD 控制器设置。 我们将更新用户指南以阐明这一点。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jing:

    我认为该用户指南中可能会有很多错误。 我在找到时一直提交文档反馈