This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798@

Guru**** 1764025 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372039/bq25798-bq25798

器件型号:BQ25798

工具与软件:


Jeff、您好!
在将 BQ25798 IC 用作 MPPT 时,我们多次遇到错误行为,并且 IC 被实际火灾烧毁3次。
我在此附上烧毁 IC 的照片。
设置说明如下:
->将4节串联电池(15.67V)与万用表连接在一起、在 VBAT 侧(BQ2578 IC 的输出)作为负载进行充电。 发现电池在提供34mA 电流。
->电池没有热插拔(因此在顺序,我们先连接电池)。
->已从 PV 侧(BQ25798 IC 的输入)在1A 电流限制下连接5V 电源。
一旦电源从源端接通, IC 开始燃烧。
->我们断开了电源、发现电池仍在为电路板提供230 mA 周围的电流。

上述设置也应用于其他电路、但它工作正常且正在充电、但使用某些 IC 电路时会烧坏并观察到错误行为。

我请求您安排与我们的会议以便讨论此问题、因为我们需要在太空中批量使用 IC。 我们不能采取这样的风险,而且我们还需要实际找出同样的确切原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Poori:

    您能否提供原理图和 PCB 布局?

    此致、
    Jibin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    布局:

    谢谢、此致

    Poorti Varshney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Poorti:

    VAC1和 VAC2应基于此进行短接:

    和建议使用背靠背 ACFET 实现反向电流保护、并在典型应用中添加注释1、因为适配器热插拔>15V。

    此致、

    Jibin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jibin、您好!

    感谢您的建议、但我有一些疑问:

    1.如果我们在和大家分享的原理图中将 VAC1和 VAC2短接,移除电容器,是否可以解决这个问题?

    2.我想知道热插拔背后的背景,因为在我们的应用中,输入将是太阳能电池板,而且一定不能热插拔。 那么我们仍然应该包含 ACFET? 另外、如果您解释热插拔!

    谢谢、此致

    Poorti Varshney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    关于1、我认为、将 VAC2而非 VAC1连接到电容器不会损坏 IC、但尚未对其进行测试。  我曾有其他客户将 VAC2 SENSE 连接到任意电压、然后使用 ADC 测量该电压。   

    关于2、VBUS 引脚上的"热插拔"是指连接了输出阻抗较低的电源、线路电感导致振铃高达施加电压的2倍。  由于输入是具有高输出阻抗的太阳能电池板、因此 VBUS 上的热插拔可能不是问题。 BAT/BATP 引脚上的热插拔意味着已连接充满电的电池或电池仿真器、从而产生相同的振铃。  BAT/BATP 引脚的额定电压仅为20V、在21V 时损坏。  这可能是您的问题。  我强烈建议在未安装 shipFET 时添加 TVS 齐纳二极管来保护 BATP/BATP、或在安装 shipFET 时在 BATP 和 GND 之间添加33nF-47nF 电容器以防止热插拔。  最新的数据表应用图和 EVM 用户指南原理图突出了这一点。

    在原理图上、我看到 SDRV 并通过1000pF 连接到 BAT、同时驱动 FET 的栅极?  如果未安装 FET、SDRV 应通过1000pF 连接到 GND (或悬空)、而非 BAT。 这也可能是导致损坏的原因、因为 BATP 处的 V (SDRV)= 5V+电压。

    在布局上、到 PMID 和 SYS 电容器的布线必须比图中所示的要粗得多。  此外、按照建议、SWx 布线看起来会通过向下到内部/底层、然后背靠回到电感器。  但 PMID 和 SYS 0.1uF 电容器需要翻转、以使其 GND 几乎接触并直接连接到 IC GND 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您对 VAC1和 VAC2的建议。

    另外、感谢您清除有关热插拔的疑虑。 由于我们使用太阳能电池板作为电源输入、因此我们不需要添加 ACFET_RBFET 电路来实现反向电流保护。 但是、我想知道在继续使用太阳能电池进行测试之前、对于使用直流电源(17.5V)进行的初始测试、我们应该采取哪些额外的预防措施。

    根据您的建议、我们将0欧姆电阻器(原理图中的 R7)替换为 TVS 齐纳二极管、并跳过使用 shipFET。 此外、我们将1000pF 连接到 GND、以保持与不包含 shipFET 的方案的一致性。 我们还将确保实施您关于修订版电路板布线的建议。

    我还有几个关于该设计的问题:
    1.在我们的设计中,我们用5个这样的电路 BQ25798用于个别太阳能电池板,但所有5个电路都是并行执行电池充电,所以有任何其他保护除了齐纳二极管,我们应该包括在理想的工作。 当我们进行电路的单独测试时,我们观察到电池/电池模拟器设置的不同输出电压和充电电流。
    2.在我们的设计中、负载和电池都直接连接到 VBAT 线上、VSYS 上没有负载。 这种设置是否会产生任何问题?
    在测试过程中、我们发现在某些电路中、我们最初不是在 REGN 获得电压、而是在 PMID 获得电压。 重新焊接后、我们确实在 REGN 处得到电压。 我们怀疑这是焊接问题、而不是技术问题。 能否就此问题提供您的看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    1. 所有5个 BQ25798是否都连接到1个电池组? 还是5个单独的电池组? 如果它们连接到1个电池组、则需要使用一个充电器作为主充电器来处理端接。
    2. 我看不出任何明显的问题。 但 VSYS 上没有负载是有特殊原因的
    3. 这很可能是焊接问题、但为 REGN LDO 供电的条件为:

           

    此致、

    Jibin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的建议,但我要求您是否可以详细说明第1点,因为您的主要充电器和这种终止是什么意思。

    不在 VSYS 上放置任何负载是没有特殊原因的、但我们可以考虑在 VSYS 上放置一些负载的修订版设计。

    谢谢、此致

    Poorti Varshney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poorti:

    如果有5个 BQ25798连接到1个电池组、则必须从5个中选择一个来处理端接。  

    此致、

    Jibin