主题中讨论的其他器件:TPS40210
工具与软件:
跟踪对专为400mA 操作而设计的28-40V 输入、150V/CCM 输出升压转换器上的负载调节不良的原因。 它将在正确的150V 时空闲、并且负载快速降至142-144V、具体取决于输入电压。 到目前为止、没有发现任何真正的稳定性问题、效率在合适的位置、满载时达到94%、我们对此感到满意。 TPS40210快速入门电子表格已用于设计350kHz 开关频率。

当输入电压为40V 且负载为40mA 时、一切看起来都正常。 CH2为 GDRV、CH3为 FB、而 CH4为 COMP

在50mA 振铃出现在 GDRV 上、并且在以下导通周期存在 FB 异常。 输出电压略有下降。

在90mA 输出端、情况已稳定下来。 所有周期都有 GDRV 振铃、所有周期都有 FB 异常。
在我看来、GDRV 振铃和 FB 异常之间存在因果关系。 从器件框图中可以看出、FB 异常的唯一两个可能来源是 SS 和 Vref。 SS 是稳定的岩石,而 Vref 是罪魁祸首。 有什么治疗的想法吗? 这只是一个布局问题、还是会有更多的问题?