This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210-HT:GDRV 线路上的振铃似乎会影响 Vref (因此 FB 和 COMP)

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376669/tps40210-ht-ringing-on-gdrv-line-appears-to-affect-vref-and-thus-fb-and-comp

器件型号:TPS40210-HT
主题中讨论的其他器件:TPS40210

工具与软件:

跟踪对专为400mA 操作而设计的28-40V 输入、150V/CCM 输出升压转换器上的负载调节不良的原因。 它将在正确的150V 时空闲、并且负载快速降至142-144V、具体取决于输入电压。 到目前为止、没有发现任何真正的稳定性问题、效率在合适的位置、满载时达到94%、我们对此感到满意。 TPS40210快速入门电子表格已用于设计350kHz 开关频率。

当输入电压为40V 且负载为40mA 时、一切看起来都正常。 CH2为 GDRV、CH3为 FB、而 CH4为 COMP

在50mA 振铃出现在 GDRV 上、并且在以下导通周期存在 FB 异常。 输出电压略有下降。

在90mA 输出端、情况已稳定下来。 所有周期都有 GDRV 振铃、所有周期都有 FB 异常。

在我看来、GDRV 振铃和 FB 异常之间存在因果关系。 从器件框图中可以看出、FB 异常的唯一两个可能来源是 SS 和 Vref。 SS 是稳定的岩石,而 Vref 是罪魁祸首。 有什么治疗的想法吗? 这只是一个布局问题、还是会有更多的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!

    感谢您使用 e2e 论坛和分享波形。
    我同意强大的栅极驱动器过冲是不正常的、在任何运行条件下都不应出现这种情况。

    您是否愿意分享该应用的原理图?
    我可以查看 TPS40210设计并查找可能的噪声源。

    您是否遵循了数据表的布局指南来设计该应用的布局?
    例如、单独的模拟和电源 GND、要构建小巧紧凑的功率级、请勿将 IC 放置在电感器下方等

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将原理图和布局交给了 Niklas、一旦我们有了解决方案、就将把它发布在这里 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joachim、您好!

    我也通过 PM 向您发送了我的设计审核。

    此致、
    Niklas