This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:长电缆的设计注意事项

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376185/bq25756-design-considerations-for-long-cables

器件型号:BQ25756

工具与软件:

您好!  

我将 BQ25756用于新的电池充电器设计、其中电池可使用相当长的电缆(~2m)连接到充电器。 考虑到电缆压降、这显然会导致 电池电压测量不准确、因此理想情况下采用开尔文连接。 我的第一种想法是将反馈分压器"正极"部分连接到电池的连接器上(从而将其连接到2m 电缆后电池连接器处的充电器电源输出)。 对于负开尔文导线、我很想将其连接到充电器的模拟接地。

BQ25756没有模拟接地引脚、让我感到惊讶。 此外、反馈分压器的负连接连接到专用引脚(FBG)。 根据数据表(第5页、表6-1)、该引脚在电池充电时从内部连接到 PGND。

是否建议将开尔文连接的负回路连接到 FBG 引脚、以便更准确地测量电池电压? 如果没有、请提出建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    我建议将开尔文连接的负回路连接到 IC 的 GND 引脚。 此外、如果可能存在 EMI、我建议使用双绞线电缆来降低2米长电缆上的 EMI。

     您使用的线规是什么?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的答复。 下面的第一个图像显示了我之前描述的内容。 如果我理解正确、您是否建议将开尔文的负极端子直接连接到 PGND、而不是像第二个图中所示的 FBG?(回想一下、BQ25675没有 GND 引脚、而只有 PGND)?

    对于线规、仍要根据将设置的最大电流来确定。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    是的、我建议将导线连接到 PGND。  不过、我还想到了另一项建议。 您可以使 FBG 悬空并将 RFBG2连接到 PGND。 然后、您可以将 Vin-连接到 PGND。

    不过、在 VBAT 和 PGND 之间连接 FB 分压器会增加静态电流。 这些建议中的任何一项是否适用于您的应用?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    从您的第二个建议来看、我知道基本上我不会使用 FBG (只有在不充电时消除漏电)并创建我自己的 AGND (由 VM-开尔文连接和 RFB2组成)、而是像通常在其他器件中那样通过一条小轨道连接到 IC PGND 引脚附近的 PGND。  

    我认为这样可行。  

    谢谢