工具与软件:
您好!
我将 BQ25756用于新的电池充电器设计、其中电池可使用相当长的电缆(~2m)连接到充电器。 考虑到电缆压降、这显然会导致 电池电压测量不准确、因此理想情况下采用开尔文连接。 我的第一种想法是将反馈分压器"正极"部分连接到电池的连接器上(从而将其连接到2m 电缆后电池连接器处的充电器电源输出)。 对于负开尔文导线、我很想将其连接到充电器的模拟接地。
BQ25756没有模拟接地引脚、让我感到惊讶。 此外、反馈分压器的负连接连接到专用引脚(FBG)。 根据数据表(第5页、表6-1)、该引脚在电池充电时从内部连接到 PGND。
是否建议将开尔文连接的负回路连接到 FBG 引脚、以便更准确地测量电池电压? 如果没有、请提出建议吗?
谢谢