请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3410 工具与软件:
您好!
我想知道 LM3410的功能。 该 LED 驱动器是否能够通过5V 输入提供连续的12V、1A 电源?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您的答复我们可以考虑1.8作为 V平版(min) 和 0.4作为 V平版(max)用于 驾驶员的控制引脚 DIM 吗?

电气特性中所述的输出电压规格