This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410:关于功能的查询

Guru**** 2193080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376079/lm3410-lm3410-query-regarding-capability

器件型号:LM3410

工具与软件:

您好!

我想知道 LM3410的功能。 该 LED 驱动器是否能够通过5V 输入提供连续的12V、1A 电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不能。  

    即使效率为100%、输入电感器的平均电流也将为12V*1A/5V=2.4A、这已经超出了开关电流的限制2.1A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复我们可以考虑1.8作为 V平版(min) 和 0.4作为 V平版(max)用于 驾驶员的控制引脚 DIM 吗?

    电气特性中所述的输出电压规格

    lm3410.pdf (TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们的含义相同。