This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40z50 R2

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1371041/bq40z50-r2-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

工具与软件:

我正在将电池组与 BMS IC BQ40z50 R2配合使用。 现在在充电期间,由于高充电电流,它进入故障模式。 分析后、我发现它处于错误模式、如以下快照中的红线所示、因为该电池的电池状态寄存器中电池状态的 TCA 和 PF 状态寄存器中的 SOCC 都是红色的

请建议如何恢复此电池组?

此致、

Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sadatan、

    请尝试向电量计发送 PF_CLEAR 命令。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。
    感谢您的答复。

    但此命令在 SEALED 条件下不起作用、并且电池看起来处于 SEALED 模式。 如何解封?

    这里是当前寄存器状态

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadatan、

    在"Commands"选项卡中、向下滚动、您将看到用于解封电量计的按钮。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了解封命令、但它要求提供正确的安全引脚。 我尝试了使用默认引脚、但无法正常工作。 IAM 无法使用0x0035命令读取引脚。 可能是 IAM 做错了事情。 您能否建议使用正确的方法来了解安全引脚并解封电池组  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了解封命令、但它要求提供正确的安全引脚。 我尝试了使用默认引脚、但无法正常工作。 IAM 无法使用0x0035命令读取引脚。 可能是 IAM 做错了事情。 您能否建议使用正确的方法来了解安全引脚并解封电池组  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sadatan、

    在发送 UNSEAL 命令之前、请确保关闭自动刷新。   

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    它已关闭。 您认为我可以使用高级 通信命令读取安全密钥吗? 您能告诉我顺序吗  

    此致、

    Sadatan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadatan、

    出于安全原因、您不能使用高级通信读取密封密钥。 似乎键已从默认值更改。 因为这种情况,我什么也不能做。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但根据技术参考手册、我们可以使用下面快照中给出的0x0035命令来读取解封密钥:

    或者它是否意味着其他东西。

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sadatan、

    仅当电量计处于 UNSEALED 模式时、才能读取安全密钥。 由于您的电量计处于密封状态、因此您无法读取或写入安全密钥。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。
    基于该寄存器状态、您是否认为它是可恢复的。 是否设置了运行状态寄存器的"SOCC" PF 位和 PF 状态寄存器的"SOCC"位? 您是否认为它显示永久保险丝熔断或它是否设置了临时标志?

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sadatan、

    我相信这 是可以收回的。 我目前正在寻找在电量监测计被密封时是否有其他方法可以恢复电量监测计。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    有任何相关更新?

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sadatan、  

    我与我团队中的其他高级成员讨论了此问题、没有其他方法可以恢复该器件。 该器件必须解封并发送 PF_CLEAR 命令。 如果器件无法使用默认的解封 密钥来解封、则我无法执行任何操作

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    因此、您的意思是、使用 PF_clear 命令时、即使设置了"Operation Status"寄存器的 PF 位和 PF Staus"寄存器的 SOCC 位、我们也可以恢复电池包? 你认为这是内部保险丝被熔断、电源路径 MOSFET 或保险丝被 BMS 芯片禁用的情况吗?  

    我是否能够通过解封和使用 BQstudio 中的 PF_CLEAR 命令恢复电池组? 因为根据 PF 的定义、它是永久性故障。

    此致、

    Sadatan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sadatan:

    是的、如果您在解封电量计后发送 PF_CLEAR 命令、则可以恢复电池包。 我认为这应该是保险丝被 BMS 禁用的情况。

    此致、

    Nick Richards