This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:RBOOT SW 节点上升时间

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374743/lm61460-q1-rboot-sw-node-rise-time

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

你(们)好

您能否为 LM61460-Q1提供以下规格?

1.具有不同 RBOOT 值的更多数据、例如470欧姆、1k 欧姆?

2.考虑到部件间的差异,请同时提供此规格的最大值和最小值。

3.如果不考虑效率,可接受的 RBOOT 范围是多少?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Terry 询问我的问题。  此外、我们需要检查、当我们将 Rboot 更改为较高的值(如470欧姆)时、开关信号上升期间为什么会出现纹波(请参阅下面的波形)?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、我们不建议使用超过100 Ω 的 RBOOT 值。 请参阅第10.2.2.7节。 因为我们没有指定超过100欧姆的任何值。 我建议使用100 Ω 或0 Ω RBOOT 进行测试、以查看是否可以解决问题。 RBOOT 值这么大的具体原因是什么?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、  

    感谢您的答复。 我们将 Rboot 更改为较高的值、以解决 RKE 频带(433MHz)的 EMC 辐射超车问题。 我们发现、增大 Rboot 值可以改善 EMC 发射。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    您能否帮助确认 Rboot 的470R 是否可接受?  我们检查了它可改善 EMC 发射结果、还检查了 电源电气特性(例如输出电压精度、输出纹波电压、瞬态响应和电源效率)在 Rboot=100R 和 Rboot=470R 之间几乎相同。 唯一的区别是 开关信号的上升时间增加、 当 Rboot=470R 时、IC 的温度上升幅度更大(但在规格范围内)。  从测量结果可以看出、将 Rboot 更改为470R 似乎没有问题。  但无论如何、我们需要与 TI 确认。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们在数据表中不提供超过100欧姆的具体建议、因此当 Rboot 增加到跨器件的470欧姆时、我无法确认性能的具体变化。 增加 Rboot 将增加 SW 上升时间并导致效率进一步降低、这可能是器件升温更多的原因。 您作为终端客户、应确保您的设计稳定并能够在您的设计要求范围内运行。  

    我建议使用数据表中提到的 Rboot 值以及展频来帮助解决此 EMC 问题。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ridge、

    了解您的观点后、 我们想确认更改 Rboot 是否只会影响 SW 上升时间和电源效率?  因为上升时间和功效、我们可以通过测量来检验它。 是否会出现任何其他问题? 会导致内部 HS MOSFET 无法正常导通/关断吗?  在数据表中、我们找到了 MOSFET 驱动器的以下简化电路、但尚不清楚它的工作原理。 您能否在 IC 中提供更详细的驱动器电路、以帮助我们了解 Rboot 值较高时的风险。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中建议的值可提供安全的设计。 我们建议保持在数据表建议的值范围内。

    此致、

    Ridge