工具与软件:
您好!
我们遇到了一个类似的问题。 如果我们将电池电量耗尽至其关断电路禁用电池输出的程度。 我们可以无限期地充电、而电池永远不会恢复。
电池电压大约为2V。
VSYS 电压约为6.9V。
我们的系统使用2节电池。
器件标识如下:
BQ25672
TI 288 <--这里的8个可能是 Bs、很难分辨
AL9V
阅读之前人员关于其问题的文章后。 我想知道是否有解决这个问题的办法?
布局是否会影响问题的频率或严重性?
是否有任何替代方法不涉及更改寄存器以欺骗器件认为它具有3节串联电池?
谢谢!
Jason