This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:无法使用电池保护电路为电池充电。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377333/bq25672-unable-to-charge-battery-with-battery-protection-circuit

器件型号:BQ25672

工具与软件:

您好!

我们遇到了一个类似的问题。 如果我们将电池电量耗尽至其关断电路禁用电池输出的程度。 我们可以无限期地充电、而电池永远不会恢复。

电池电压大约为2V。
VSYS 电压约为6.9V。  

我们的系统使用2节电池。

器件标识如下:
BQ25672
TI 288 <--这里的8个可能是 Bs、很难分辨
AL9V

阅读之前人员关于其问题的文章后。 我想知道是否有解决这个问题的办法?

布局是否会影响问题的频率或严重性?

是否有任何替代方法不涉及更改寄存器以欺骗器件认为它具有3节串联电池?

谢谢!
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    我正在收集更多信息。 我将在收集更多信息后提供更新信息。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    是的、这看起来与上一篇文章类似。 我们更新了测试程序、以筛选出有此问题的充电器。

    我建议通过向您出售 IC 的供应商(或 TI)申请更换 IC。   

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我有点困惑... 这些程序是在几年前发布问题时更新的、还是在我提出问题时您今天更新了这些程序?  这些芯片是在过去一两个月内购买的。

    如何才能保证我不会得到同样问题的芯片?  

    我需要的生产日期代码应该晚于特定日期吗?

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、您好!

    不、这些程序在过去几个月内已更新、我无法跟踪确切的日期。 但是、在执行测试程序更改之前、该单元可能已出厂。

    [报价 userid="498016" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377333/bq25672-unable-to-charge-battery-with-battery-protection-circuit/5264913 #5264913"]

    如何才能保证我不会得到同样问题的芯片?  

    我需要的生产日期代码应该晚于特定日期吗?

    [报价]

    我们无法保证这样可以解决问题、但根据您的说明、我们认为此问题与先前 通过更改测试程序解决的问题类似。

    我申请的日期代码是否应晚于特定日期?

    我建议您尽量订购最新版本。

    此致、

    Christian。