This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:如何通过60V 的 LLC 输出为 Vdd 供电?

Guru**** 2507685 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375362/ucc24624-how-to-provide-power-to-vdd-with-llc-output-of-60v

器件型号:UCC24624

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们想 在具有60V 输出的 LLC 次级侧中使用 UCC24624来驱动同步整流器的 Vdd。 但是、Vdd 引脚具有限制。 我们能否将齐纳二极管与齐纳电压(约16至18V)低于 UCC24624内钳位电压(24V)的电阻串联使用、以便进行驱动?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jain、

    则可以使用低功耗解决方案。 它基本上是一个原油 LDO。   

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、Vdd 是否 可以由降压稳压器 IC 供电、该稳压器将使用 LLC 的60V 输出生成14V 电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以。