请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC24624 工具与软件:
大家好、团队成员:
我们想 在具有60V 输出的 LLC 次级侧中使用 UCC24624来驱动同步整流器的 Vdd。 但是、Vdd 引脚具有限制。 我们能否将齐纳二极管与齐纳电压(约16至18V)低于 UCC24624内钳位电压(24V)的电阻串联使用、以便进行驱动?

谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.