请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25895 工具与软件:
大家好。
我能否快速浏览一下 BQ25895的原理图?

我的要求:
- 输入通过 USB-C、因此 VBUS 由500 mA 及以上的5V 电源供电。
- VCC 上的功耗永远不会超过600 mA。
- 必须禁用 USB OTG、将来不会使用它。
- 必须启用电池充电、除非由微控制器通过拉高 PWR_CE 来禁用。
- 我计算出 ILIM 和 GND 之间的330 Ω 电阻器会将电池的充电电流限制在0.96A 至1.18A 之间(典型值约为1.07A)。 要确认、我是否正确?
非常感谢!