This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377615/bq25895-schematic-review

器件型号:BQ25895

工具与软件:

大家好。

我能否快速浏览一下 BQ25895的原理图?

我的要求:

  • 输入通过 USB-C、因此 VBUS 由500 mA 及以上的5V 电源供电。
  • VCC 上的功耗永远不会超过600 mA。
  • 必须禁用 USB OTG、将来不会使用它。
  • 必须启用电池充电、除非由微控制器通过拉高 PWR_CE 来禁用。
  • 我计算出 ILIM 和 GND 之间的330 Ω 电阻器会将电池的充电电流限制在0.96A 至1.18A 之间(典型值约为1.07A)。 要确认、我是否正确?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ollie:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的以下评论。  

    我已经查看了原理图、一切看起来都很好。 包含所有必要元件。  

    Unknown 说:
    必须禁用 USB OTG 并且将来不能使用。

    OTG 引脚接地将确保始终禁用 OTG 模式。  

    除非由微控制器通过将 PWR_CE 拉高来禁用电池充电、否则必须启用电池充电。

    当/CE 引脚拉至低电平时、默认启用充电。 请注意、也可以通过 I2C 禁用充电。

    [报价 userid="611131" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377615/bq25895-schematic-review ]我计算出 ILIM 和 GND 之间的330 Ω 电阻器将电池的充电电流限制在0.96A 至1.18A 之间(典型值约为1.07A)。 要确认、我是否正确?

    是 Rilim = 330 Ω  会将输入电流限值设置为典型值1.07A。 请注意、1.07A 输入电流限制适用于 VCC 充电和供电。 如果输入电流限制为约1.07A (如果 VCC 消耗600mA)、则电池将以小于1.07A 的电流充电。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett。

    感谢您的答复。

    是 Rilim = 330 Ω  将输入电流限制设置为典型值1.07A。 请注意、1.07A 输入电流限制适用于 VCC 充电和供电。 如果输入电流限制为约1.07A (如果 VCC 消耗600mA)、则电池将以小于1.07A 的电流充电。  [报价]

    我不知何故不知道 ILIM 限制输入而不是充电电流(说实话、这非常有助于"输入限制"!)。 我将相应地调整电阻值。

    晚上好。

    Ollie.