This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:BQ27Z561学习周期期间的电流校准不符

Guru**** 2506595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372195/bq27z561-r2-discrepancy-in-current-calibration-during-learning-cycle-with-bq27z561

器件型号:BQ27Z561-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我目前正在使用 LP353035锂聚合物电池(3.7V、400mA、400V)上的 BQ27Z561电量监测计 IC 实现学习周期。 但是、在校准期间会遇到电流值差异。

例如、当我对电池放电并将电流校准为-1A 时、放电正确进行。 但当我对电池充电时、电源设备显示181mA、而 bqStudio 显示202mA。

您能否解释这种差异的原因并建议如何校准系统、以确保负载器件和 bqStudio 的当前值准确匹配?

谢谢!

Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    您是否已按照中所述的电流校准过程进行操作 12.2电流校准 会怎么样?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我完成了 TRM 中给出的过程、但这些步骤是手动完成的。 我希望直接通过 bqstudio 在校准部分校准电流。 我怎么能做到这一点?

    谢谢!

    Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    您应能够按照 BQ27z558EVM 用户指南中的过程进行操作。 BQ27z558EVM 和 BQ27z561EVM 彼此非常相似。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经完成了学习周期、现在、在使用定制板测试 Golden Image 的过程中、只要电池完全放电或充满电、我就会遇到突然跳跃。 跳变仅发生在定制电路板上、不发生在 EVK 上。 即便如此、每次发生充电/放电时、电池的完全充电容量也会降低。

    您能对此提供什么建议吗? 我无法确定这些跳跃和电池容量下降的确切原因。 此外、在 Ra 表更新期间、仅更新了 Ra_0、而不是 R_A0x。 是否应更新这两个表格以成功实施学习周期?

    我随附了用于充电和放电的 Golden 文件和日志文件、供您参考。 请查看它们、并告诉我可能是什么原因导致了此问题。

    e2e.ti.com/.../5342.Log-Files.zipe2e.ti.com/.../17_2D00_06GoldenImage.zip

    谢谢!
    Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    这很奇怪、您能否将定制电路板的原理图发送给我?  

    此外、仅更新了 Ra_0也没问题。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然可以! 我附上下面的原理图。

    谢谢!

    Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Ruchika、  

    我看不到原理图有任何明显的问题。 虽然您只在定制电路板上看到这种关断行为、而 EVM 上没有看到这一事实、这让我相信、问题出在您的定制电路板上。 是否确定已执行与 EVM 相同的过程、并且您使用相同的黄金映像?  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是、遵循了与 EVM 相同的过程并在定制板上对相同的黄金映像进行了编程、但此问题仍然存在。

    谢谢!

    Ruchika.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruchika:  

    该行为的原因似乎与您的定制电路板有关、因为该行为不会转化为 EVM。 此外、您是否可以通过 bqStudio 发送此行为的日志文件? 您发送的日志文件未提供足够的信息。  

    此致、  

    Jonny。