Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:BQ27Z561、 BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我目前正在使用 LP353035锂聚合物电池(3.7V、400mA、400V)上的 BQ27Z561电量监测计 IC 实现学习周期。 但是、在校准期间会遇到电流值差异。
例如、当我对电池放电并将电流校准为-1A 时、放电正确进行。 但当我对电池充电时、电源设备显示181mA、而 bqStudio 显示202mA。
您能否解释这种差异的原因并建议如何校准系统、以确保负载器件和 bqStudio 的当前值准确匹配?
谢谢!
Ruchika.