上面的原理图是输入12V 输出3.3V 电路,负载为大功率灯珠,灯珠的正常工作电压为3.3V,负载共12个灯珠,当一个灯珠点亮时,30%占空比点亮,第七个灯珠的亮度降低,输出电压降低至1.6V,第七个灯珠点亮后,灯珠的亮度恢复正常。 有时第七个灯珠的电源会出现闪烁现象、输出电压不稳定、在3.3V 和2.8V 之间跳跃。
同时照亮12个珠子是没有问题的。
下图是修改 FCCM 模式后的电路、测试发现也会出现上述情况。

请查看问题所在、等待您的回答、谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

上面的原理图是输入12V 输出3.3V 电路,负载为大功率灯珠,灯珠的正常工作电压为3.3V,负载共12个灯珠,当一个灯珠点亮时,30%占空比点亮,第七个灯珠的亮度降低,输出电压降低至1.6V,第七个灯珠点亮后,灯珠的亮度恢复正常。 有时第七个灯珠的电源会出现闪烁现象、输出电压不稳定、在3.3V 和2.8V 之间跳跃。
同时照亮12个珠子是没有问题的。
下图是修改 FCCM 模式后的电路、测试发现也会出现上述情况。

请查看问题所在、等待您的回答、谢谢
您好!
另请使用产品页面网站上的 Excel 计算器设计工具。
您可以在此工具中输入原理图设计值、它将指导您在设计中使用哪些值以及遵循哪些指导原则。
我怀疑此问题与电解电容器 ESR 和 RCC 设计相互干扰有关。 如果您使用 Excel 设计计算器、它将推荐如何保持稳定的设计。
下面是链接。
https://www.ti.com/tool/download/SLURAZ7
希望这对您有所帮助。
谢谢!
Calan