Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPSM843B22
主题中讨论的其他器件:TPSM8S6B24、 TPS549A20、 TPSM843B22
工具与软件:
您好!
我的客户正在寻找具有输出电压/电流监控功能(通过 I2C 或 PMBus)的3A 至15A 电源模块。
- VIN = 12V、VOUT = 0.9~5V
找不到满足客户要求的电源模块。
如果您有任何满足客户要求的 TI 电源模块产品、请介绍它们。
谢谢你。
JH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPSM843B22
工具与软件:
您好!
我的客户正在寻找具有输出电压/电流监控功能(通过 I2C 或 PMBus)的3A 至15A 电源模块。
- VIN = 12V、VOUT = 0.9~5V
找不到满足客户要求的电源模块。
如果您有任何满足客户要求的 TI 电源模块产品、请介绍它们。
谢谢你。
JH
尊敬的 JH:
在我们的中压产品系列中、该器件能够满足所有客户要求。 许多客户将高电流器件用于低电流应用。 我们拥有 TPS549A20、这是一个15A 转换器、具有 PMBus 和5.5V 输出、但它不是一个模块。 我们有 TPSM843B22、这是一个20A 模块、具有7V 输出、但没有 PMBus。
如果您想向我发送私人邮件、我可以让您与我们的营销团队联系、帮助您选择一款满足客户需求的器件。
此致!
Ryan