This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8A29:具有 I2C 或 PMBus 监控器的电源模块

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS549A20, TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377117/tpsm8a29-power-module-with-i2c-or-pmbus-monitor

器件型号:TPSM8A29
主题中讨论的其他器件:TPSM8S6B24TPS549A20TPSM843B22

工具与软件:

您好!

我的客户正在寻找具有输出电压/电流监控功能(通过 I2C 或 PMBus)的3A 至15A 电源模块。

  - VIN = 12V、VOUT = 0.9~5V

找不到满足客户要求的电源模块。

如果您有任何满足客户要求的 TI 电源模块产品、请介绍它们。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:

    我们的 TPSM8S6B24可满足客户的要求。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的答复。

    客户想要使用的输出电流为3~15A。 15A 以下的电源模块产品是否都不提供 I2C 或 PMBus I/F?

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:  

    在我们的中压产品系列中、该器件能够满足所有客户要求。  许多客户将高电流器件用于低电流应用。 我们拥有 TPS549A20、这是一个15A 转换器、具有 PMBus 和5.5V 输出、但它不是一个模块。 我们有 TPSM843B22、这是一个20A 模块、具有7V 输出、但没有 PMBus。  

    如果您想向我发送私人邮件、我可以让您与我们的营销团队联系、帮助您选择一款满足客户需求的器件。  

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我向您发送了一个 E2E 友好请求、请求发送一条私人消息。

    谢谢!

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JH:
    我给您发送了一条私人消息。  
    此致!

    Ryan