工具与软件:
在我的设计中、有来自 LDO 的5V 和3.3V 电源。 我不需要 BQ76952提供的任何电源、该电源仅用于电压测量和平衡。
我使用的 BQ7695204PFBR 版本默认为 SPI、而 REG1为5V。
我已将 BREG 和 REGIN 短接至地、并且在我的设计中将 REG1悬空。

我没有收到任何 IC 的 MISO 线路信号。 我在示波器上进行了检查。 CS、MOSI 和 CLK 信号可用且状态良好、但没有 MISO 信号来。
SPI 模块从哪里获得电源? REG18上的电压为1.8V
我知道我的代码是正确的、因为在我的上一版本设计中、我已将5V 连接到 BREG 和 REGIN、并将一个电容器连接到 REGIN。 以下是与整个系统正常工作的上一个设计的区别。

我更改了设计、因为通过查看数据表我发现可能不需要 REG1 5V (或任何其他值)、因为它旨在为板上的其他 IC 加电。 因为我已经有了 LDO、所以我删除了连接以简化设计。
新设计有什么问题(如第一个图中所示)? 1.8V 内部电压是否驱动 IC 的 SPI 块、或者 REG1是否需要一个电压?