This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:是 REG1上要使 SPI 工作所需的电源

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377954/bq76952-is-power-supply-required-on-reg1-for-spi-to-work

器件型号:BQ76952

工具与软件:

在我的设计中、有来自 LDO 的5V 和3.3V 电源。 我不需要 BQ76952提供的任何电源、该电源仅用于电压测量和平衡。

我使用的 BQ7695204PFBR 版本默认为 SPI、而 REG1为5V。

我已将 BREG 和 REGIN 短接至地、并且在我的设计中将 REG1悬空。

我没有收到任何 IC 的 MISO 线路信号。 我在示波器上进行了检查。 CS、MOSI 和 CLK 信号可用且状态良好、但没有 MISO 信号来。

SPI 模块从哪里获得电源? REG18上的电压为1.8V

我知道我的代码是正确的、因为在我的上一版本设计中、我已将5V 连接到 BREG 和 REGIN、并将一个电容器连接到 REGIN。 以下是与整个系统正常工作的上一个设计的区别。

我更改了设计、因为通过查看数据表我发现可能不需要 REG1 5V (或任何其他值)、因为它旨在为板上的其他 IC 加电。 因为我已经有了 LDO、所以我删除了连接以简化设计。

新设计有什么问题(如第一个图中所示)? 1.8V 内部电压是否驱动 IC 的 SPI 块、或者 REG1是否需要一个电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SPI_MISO 默认配置为 REG18。

    您能否检查 SPI_Configuration 设置以查看它设置了什么?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我在数据表中漏掉了该信息。 我从 TRM 的第139页获取了信息、其中提到 MISO_REG1的默认值为0。 我假设 SPI 默认使用1.8V。

    在前一个设计中、MISO 信号为3.3V、因此我假设 MISO_REG1设置为1。

    我已将5V 连接到 REGIN、并将一个电容器连接到 REG1、输出为3.3V。 SPI 现在正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 REGIN 直接由5V 电源供电、我希望禁用前置稳压器。 禁用前置稳压器后、是否可以将 BREG 悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议将 BREG 悬空。 如果正在使用 REGIN、则应将 BREG 连接到引脚36 (REGIN)。

    此致、

    Thomas Rainey