工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助查看此原理图吗?
如果您需要更多信息、请告诉我。
软件频率 2.25MHz
最高环境温度。 85‘C

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助查看此原理图吗?
如果您需要更多信息、请告诉我。
软件频率 2.25MHz
最高环境温度。 85‘C

尊敬的 Dustin:
对于3*10uF、最好的选择是什么(1或2)? 因为客户不想添加 cap、但希望启用 SSC。
对于启用 SSC 的配置、建议使用30uF。
如果客户希望使用较低的 Cout、我建议确认其应用中的环路稳定性和瞬态性能符合预期。
如何使用 RCF 范围10千欧~ 15千欧?
请仅使用推荐的 RCF 值。
对于 3* 10uF 并启用 SSC 还有其他意见吗?
此电源轨上是否有分布式电容器?
谢谢!
进纸器