This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:原理图审阅

Guru**** 2518240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1374366/tps628502-q1-schematic-review

器件型号:TPS628502-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助查看此原理图吗?

如果您需要更多信息、请告诉我。

软件频率  2.25MHz

最高环境温度。  85‘C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    -您能否分享客户、项目和应用的详细信息?

    -当 COMP 引脚连接到 Vin 时, 输出电压小于1V 的最小有效输出电容应为30 μ F。 在当前3*10uF 下、您不会满足此要求。  

    当 RCF = 8.06k 时、3*10uF 就足够了。

    休息似乎不错。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加电容器对客户来说非常困难、因此需要调整 RCF。

    Vin=3.3V、Vout=0.907V  

    SSC 使能

    您能否计算 RCF 和 SW 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    对于 SSC 启用条件、  Vout < 1V 时的最小有效输出电容应为30 μ F。

    谢谢!

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    对于 SSC、

    1.

    2.

      

     

    问题

    - 3*10uF 的最佳选择是什么(1或2)? 因为客户不想添加 CAP、但想要启用 SSC。

    -如何使用 RCF 范围10k Ω~ 15k Ω?

    -对于 3*10uF 和启用 SSC 是否有任何其他意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    对于3*10uF、最好的选择是什么(1或2)? 因为客户不想添加 cap、但希望启用 SSC。

    对于启用 SSC 的配置、建议使用30uF。  

    如果客户希望使用较低的 Cout、我建议确认其应用中的环路稳定性和瞬态性能符合预期。

    如何使用 RCF 范围10千欧~ 15千欧?

    请仅使用推荐的 RCF 值。

    对于 3* 10uF 并启用 SSC 还有其他意见吗?

    此电源轨上是否有分布式电容器?

    谢谢!

    进纸器