This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:未使用的电芯引脚

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375772/bq76952-unused-cell-pins

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家:

我们只想将 BQ76952用于电流测量、因此除了 VC16和 BAT (当然是强制性的)之外、我们不想使用电芯输入引脚。

我的问题是、我可以对从 VC0到 VC15的所有其他电芯输入执行什么操作? 我是否可以将它们全部短路并在 VC0到 VC3之间创建一个分压器进行仿真

至少要输入3节电芯?

谢谢!

Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里添加一个我在这个设置中所做的连接的图片。 另请注意、不使用两个电荷泵、因此它连接到 BAT:

    连接是否正确、以实现最低限度的操作?

    谢谢!

    Andras

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德拉斯、您好!

    如果您没有计划使用任何电压 测量或保护、则可以将 VC15-VC1短接至 VC0。  原理图中的 VC16、BAT 和 CP1配置将起作用。

    由于您只想使用电流测量值、因此您可以尝试查看 BQ76922 其尺寸较小。

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    明白了!

    感谢您的回答。

    Andras