请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的专家:
我们只想将 BQ76952用于电流测量、因此除了 VC16和 BAT (当然是强制性的)之外、我们不想使用电芯输入引脚。
我的问题是、我可以对从 VC0到 VC15的所有其他电芯输入执行什么操作? 我是否可以将它们全部短路并在 VC0到 VC3之间创建一个分压器进行仿真
至少要输入3节电芯?
谢谢!
Andras
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.