This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751EVM:如何使用寄存器和器件任务?

Guru**** 2524650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25751EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1377632/tps25751evm-how-to-use-registers-and-device-tasks

器件型号:TPS25751EVM
主题中讨论的其他器件:TPS25751、、 TPS25750

工具与软件:

我一直在阅读芯片的技术参考手册、不确定每个器件的寄存器可以写入哪些特定值、以及哪些操作/状态/等 这些值中的每一个都对应于。 我还不清楚如何使用技术参考手册第4章中描述的任务。

我想使用 TPS25751通过 USB-C 电缆与 USB PD 电源进行电源协商。 我将另一个外部微控制器用作 TPS25751的 I2C 控制器/主器件。

请注意、我不熟悉微电子器件和微控制器。 如果您需要更多信息或说明、请随时向我提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:

    我建议仔细阅读 TPS25751EVM 用户指南和此 入门

    TPS25751可处理 USB-C 电力输送的大多数复杂实现。 要使用 IC、可以通过产品页面上提供的应用程序配置 GUI 配置和生成固件映像。 GUI 会询问系统级问题、并根据这些问题的答案在后台配置寄存器。

    许多寄存器不是必需的、不同用例对寄存器的使用会有所不同。

    我建议实验 GUI 和"高级模式"、以了解调查问卷回答如何修改寄存器值。

    "4CC"任务由以下人员使用:

    1. 如果有输入数据、则将其写入数据寄存器(0x09)
    2. 将"4CC"命令(转换为十六进制)写入 CMD 寄存器(0x08)
    3. 读取 CMD 寄存器、直到其清除
      1. 任务已完成
    4. 读取0x09寄存器以获得输出数据信息
      1. 处理返回代码或返回信息

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您!

    请注意、当其他人提出此问题时、这是标准任务响应返回的结果。 该电压本应包含在 TPS25751 TRM 中、但遗漏在 TPS25750 TRM 中。

    我现在将结束该主题帖。 如果您有任何其他问题、请随时打开新的 E2E 主题!

    谢谢。此致、

    Chris