This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:dVdT 电容最大值和额定电压要求

Guru**** 2521280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378980/tps2663-dvdt-capacitance-maximum-value-and-voltage-rating-requirement

器件型号:TPS2663

工具与软件:

嗨、专家  

您能否告知 dVdT 电容最大值?  以及如何选择额定电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请选择高于4V 的额定电压。

    理论上对电容的最大值没有限制。  

    此致

    Kunal Goel