This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:将电源从24V 升压至60V

Guru**** 2389500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5158EVM-BST
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1370677/lm5158-boost-a-power-from-24-v-to-60v

器件型号:LM5158

工具与软件:

你(们)好

我需要升压电路、因此选择 lm5158进行设计、但当将构建的60V 输出中的0.3A~0.4A 加载时、SS 引脚 降至0

IC 关闭、请告知、谢谢

使用 TI 工具:snvr511

参数如下 

LM5158EVM-BST

R5=51k

R12 = 10K

R14 = 21.1K

c25 = 22 μ F

C27 = 330pF

C26 = 15nF

R19 = 5.1K

R8 = 147K

R13 = 2.47K

L2=22uH/XAL5050-223MEC

Cout = 6.6uF

Cload = 1mF

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    由于此器件的专家本周不在办公室、请期待我们在此处回复较晚。  

    此致

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    我没有找到原理图附件、因此我不确定参数列表中是哪个电阻器/电容器。
    您能否附上原理图或您填写的快速入门计算器( https://www.ti.com/tool/download/SNVR511 )?

    然后、我可以查看设计。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas

    您可以参阅 LM5158EVM-BST 用户指南(修订版 A)的第14页(TI.com)

     谢谢

    LM5158EVM-BST

    R5=51k

    R12 = 10K

    R14 = 21.1K

    c25 = 22 μ F

    C27 = 330pF

    C26 = 15nF

    R19 = 5.1K

    R8 = 147K

    R13 = 2.47K

    L2=22uH/XAL5050-223MEC

    Cout = 6.6uF

    Cload = 1mF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您能填写快速入门计算器吗?  https://www.ti.com/tool/download/SNVR511

    这将使我们更容易审查设计。

    谢谢、此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    由于 公司的安全规则、我们无法上传 文件、PDF 供您参考、谢谢

    e2e.ti.com/.../LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您提供计算器。 您是否使用刚刚更改了提到的器件的 LM5158EVM-BST 或者您是否构建自己的电路板?

    该问题是否仅在0.3A - 0.4A 之间的负载下发生? 那么、在空载条件下、电路可以正常工作吗?

    如果您使用 EVM、跳线 J11的位置是什么? 尝试的调试方法

    将其放置在引脚1-2之间以禁用断续功能、然后尝试其是否工作。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    跳变到引脚1-2、禁用断续功能、 输出正常、

    但 DUT 在 LM5158的背面有一个1mF 电容器。 电压输出极慢、

    您有什么建议吗?

    更换测试 ADI 部件,ADI : LT3958(DC1569A ),对我来说工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是说输出电压没有在1.5秒的软启动时间内达到60V?

    您能否提供您的测量结果的示波器截图?

    对于这种高负载能力、必须调整补偿网络。 您可以使用快速入门计算器将输出容量设置为1mF。

    它将为补偿建议合适的值。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Moritz

    Rd 跟随 TI Excel 来设计功率级、但仍然无法满足客户的规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    您是否将补偿网络调整到了高输出容量?

    您能给我提供最新的原理图吗?

    如果可能的话、对您看到的问题进行一些测量。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Moritz

    您是否将补偿网络调整到了高输出容量? RD 按照下表调整 TI EVB 中的补偿

    e2e.ti.com/.../4718.LM5157_2D00_58_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.pdf

    您能给我提供最新的原理图吗?  所有测试

    如果可能的话、对您看到的问题进行一些测量。

    下图显示电路触发一个 mos、电压正常  

    下图展示了电路触发两个电路 、电压分别为压降和纹波  

    下图展示的是 电路触发四个 mos 由 ADI 方案,电压是稳定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢提供示波器截图。

    在您提供的 ecxel 计算器中、补偿未调整。 输出电容必须设置为1mF。 则必须相应地调整补偿网络。

    请参考下图。

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    Rd 跟随您的 Excel、结果相同。  

    您是否具有输入为24V、输出电压为60V 的 EVB? 可以驱动1mFx4?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    很遗憾、我们没有将 LM5158用于这些电压规格的参考设计。

    您能否再次显示 Vin、Vout、switchnode 和 COMP 的测量结果?

    " 可以驱动1mFx4 ?" 您总共使用4mF 吗?

    您能说明一下您的申请吗? 1MOS、2MOS、4MOS 是否意味着您要以1mF 驱动1倍、2倍或4倍负载?

    谢谢、此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz

    24V 升压至60V、LM5158背面有一个1mF 电容器、  

    红框有 x1、x2、x3、x4、ADI 解决方案可以驱动 x4模块、但 TI 只能驱动 x1模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    感谢您的澄清。

    再次看看 LM5158的范围、似乎 Vout 下降的时间与1.5秒的软启动时间匹配。

    您是否可以尝试缩短软启动时间并重新测量 Vout、SS、UVLO 和 COMP?

    此致、

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我要求客户更改一些参数。 假设总容性负载为4mF (1mF*4)、每个通道的负载为每30uS 120A。 总计  

    展示了让1通道负载正常工作的波形。  

    C25 = 4.7uF

    R19 = 2.2M

    C26 = 680pF

    C27 = 10pF (C27 = 1pF、无法工作、Vout = VIN)

    CH1为 Vo、CH2为 SS。  

    该参数似乎不支持脉冲电流负载。  

    但客户使用 C25=22uF、R19=9.1MF、C26=470pF、C27=NONE。 1通道负载正常、但开启2号负载时、Vo 将下降。

    (单通道负载工作时) 120A/30us

    (2通道负载工作时)  

    所以、补偿似乎会影响测试结果。 但基于客户的情况、目前似乎找不到好的参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    可以在示波器截图中看到、软启动被拉低、因此器件每次都从新启动。 问题是为什么。

    请按照我的要求发送示波器截图: VOUT、SS、UVLO 和 COMP。

    请使用一个通道(当一切正常时)和两个通道(电压下降)进行这些测量。 请将 SS 电容器降低至3.3uF 以进行下一次尝试。 此外、请调整补偿至 4x1mF 整体效率。 (交叉频率下的相补角至少为60度、请使用 Excel 计算器)。

    此致、

    Moritz