Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
工具与软件:
您好!
我们将 BQ24773用于电池更换器和系统电源、现在、对于此器件、我们有以下问题:
1、我们将系统和电池连接起来, 当输出电流为1A 时,输出电压会下降超过7V;

2.我们只连接系统并移除电池回路,输出电压和电流正常;
我们认为 、将器件设置为首先查找电池是首要问题;
好的、您可以查看我们的 I2C 寄存器、了解如何设置以解决此问题、谢谢。
错误 I2C 寄存器映射请参阅以下内容:


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ24773
工具与软件:
您好!
我们将 BQ24773用于电池更换器和系统电源、现在、对于此器件、我们有以下问题:
1、我们将系统和电池连接起来, 当输出电流为1A 时,输出电压会下降超过7V;

2.我们只连接系统并移除电池回路,输出电压和电流正常;
我们认为 、将器件设置为首先查找电池是首要问题;
好的、您可以查看我们的 I2C 寄存器、了解如何设置以解决此问题、谢谢。
错误 I2C 寄存器映射请参阅以下内容:


您好、Christian:
抱歉我的错误 描述、当我只连接适配器和系统并取出电池时、就会发生这种电压下降 、当我们连接适配 器、电池到系统时、输出电压正常、我们考虑是否将此充电器的寄存器设置为优先搜索电池、然后它将通过适配器供电、当它找不到电池时、我们不知道我们的 意见是否 正确?
下面是我们的 当前现象:
1.接通电池:Vout 正常,Vbat=12V,Vout=13.5V,P-FET 在 电池和系统之间不导通,将电池和适配器连接到系统时可以正常工作;
2.取出电池:Vout 会 周期性地压降(11ms) 、P-FET 的 Vgs 会上升、Vbat 也会上升;
3. 取出电池:我们把 Vbat 连接到 Vout , Vout 是正常的;
4. 在我们写了 I2C 程序后,寄存器会读取一些空数据;
Cayden 已 向您发送了注册配置文件,所以您是否需要我们提供任何其他文件?
您好、Zhang、
[quote userid="507183" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1375266/bq24773-the-i2c-register-review-for-the-bq24773通过连接系统和电池、 当输出电流为1A 时、输出电压将下降超过7V;我在示波器捕获上感到困惑。 黄色信号是否等于系统电压?
测量系统电压是多少?
电压是否降至7V? 或者它是否下降了7V?
系统电压与 Min_Sys 值和充电电压值相关、您将这些值读取为0x00。 如果是这种情况、我会感到困惑、因为您会如何看到 SYS 负载上的任何电压。
我想尝试并把你们的两个问题放在一起:
我没有看到您的代码有任何明显的问题、但我可能缺少一些东西、您是否有办法捕获 I2C 对 BQ24773的写入? 例如 Saleae、我想查看正在写入设备的内容。
此致、
Christian。